How to connect the AIROC™ IFW956810 CCM evaluation kit to the MCU development system - KBA236179

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
NXTY_Shibutani
Level 5
Level 5
Distributor - NEXTY (Japan)
First like given First like received 25 replies posted

Hi,Communites, I want to translate the following KBA236179 into Japanese.

https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/How-to-connect-the-AIROC-IFW956810-CCM-eva...

Best Regards,

T. Shibutani

 

0 Likes
1 Solution
NXTY_Shibutani
Level 5
Level 5
Distributor - NEXTY (Japan)
First like given First like received 25 replies posted

AIROC™ IFW956810 CCM評価キットとMCU開発システムとの接続方法 - KBA236179

バージョン: **

 

このKBAは、ホストMCUAIROC™ IFW956810 Cloud Connectivity Manager(CCM)評価キットを接続する方法を説明します。

 注意:ホストMCUは、CCMモジュールとのインタフェースとして使用できるUARTペリフェラルを持っている必要があります。

 

1 AIROC™ IFW956810 CCM評価キットのジャンパ設定 

BinduPriya_G_0-1662621996344.png

1 AIROC™ IFW956810 CCM評価キットのジャンパ設定

 

1.赤色のハイライトは、J60(8x2)ヘッダピンを示しています。J60(8x2)ヘッダピンのジャンパを全て外してください。

2.黄色のハイライトは、J61(3x1)ヘッダピンを示しています。ピン12の間にジャンパが存在することを確かめます。

1に示すように、ピン3は空でなければなりません(3.3Vを選択するため)

 

2 CCM評価キットとMCUの接続

BinduPriya_G_1-1662622102765.png

2 CCM評価キットとMCU

 MCUCCM評価キットの間で以下の接続を行います。

3.3V -> VDD_33

UART-TX -> RXD

UART-RX -> TXD

GND -> GND

INTピン、MSGピンの接続は任意です。

 注意:

1.INTピンはウェイクアップピンです。MCUGPIOピンを使ってINTピンのアサートを解除することにより、スリープ/ディープスリープモードにあるCCM評価キットをウェイクアップすることができます。

2.MSGピンはイベント・ピンです。このピンは、CCM評価キットで利用可能なイベント・メッセージがある場合にアサートされ、MCUCCM評価キットからすべてのイベントを読み込んだ後にアサートが解除されます。

CCMがイベントを発生させる一般的なシナリオは次のとおりです。

CCM再起動時

・サブスクライブ中のトピックに新しいメッセージを受信した時

・新しいOTAアップグレードが可能な時

HOTAアップグレードが可能な時

Wi-Fi接続が切れた時

 

3 Arduino Unoアダプタを使用してCCM評価キットとMCUを接続

MCUArduinoに対応している場合は、CCMMCUの接続にArduinoのアダプタを使用します。Arduinoアダプタは、www.infineon.comで購入することができます。

BinduPriya_G_2-1662622228819.png

3 PSoC™ 62S2 Wi-Fi Bluetooth®パイオニアキット(CY8CKIT-062S2-43012)Arduino UnoアダプタでCCM評価キットに接続

BinduPriya_G_1-1662621728453.png

4 Arduino Unoアダプタ

 

BinduPriya_G_0-1662621664853.png

5 Arduino Unoアダプタのジャンパ設定

1.Arduino UnoアダプタのJ62J68J67J69のジャンパ設定は、使用するMCUに合わせて選択します。

2.MCUTXD(UART)TXD_UNOに接続します。

3.MCURXD(UART)RXD_UNOに接続します。

4.INTピンをD2またはD4に接続します。

5.MSG_UNOD3またはD5に接続します。

 

4 MCUCCM間のUARTコンフィギュレーション

・ボーレート:115200

・パリティ:なし

・データビット:8ビット

・ストップビット:1ビット

 注意:UART経由でATコマンドを送信するようにMCUをプログラミングし、MCUCCMの接続を確認してください。

View solution in original post

0 Likes
3 Replies
IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
25 likes received 1000 replies posted First like given

Hi T. Shibutani San,

Confirm to work on this KBA.

Thanks,
Bindu

0 Likes
NXTY_Shibutani
Level 5
Level 5
Distributor - NEXTY (Japan)
First like given First like received 25 replies posted

AIROC™ IFW956810 CCM評価キットとMCU開発システムとの接続方法 - KBA236179

バージョン: **

 

このKBAは、ホストMCUAIROC™ IFW956810 Cloud Connectivity Manager(CCM)評価キットを接続する方法を説明します。

 注意:ホストMCUは、CCMモジュールとのインタフェースとして使用できるUARTペリフェラルを持っている必要があります。

 

1 AIROC™ IFW956810 CCM評価キットのジャンパ設定 

BinduPriya_G_0-1662621996344.png

1 AIROC™ IFW956810 CCM評価キットのジャンパ設定

 

1.赤色のハイライトは、J60(8x2)ヘッダピンを示しています。J60(8x2)ヘッダピンのジャンパを全て外してください。

2.黄色のハイライトは、J61(3x1)ヘッダピンを示しています。ピン12の間にジャンパが存在することを確かめます。

1に示すように、ピン3は空でなければなりません(3.3Vを選択するため)

 

2 CCM評価キットとMCUの接続

BinduPriya_G_1-1662622102765.png

2 CCM評価キットとMCU

 MCUCCM評価キットの間で以下の接続を行います。

3.3V -> VDD_33

UART-TX -> RXD

UART-RX -> TXD

GND -> GND

INTピン、MSGピンの接続は任意です。

 注意:

1.INTピンはウェイクアップピンです。MCUGPIOピンを使ってINTピンのアサートを解除することにより、スリープ/ディープスリープモードにあるCCM評価キットをウェイクアップすることができます。

2.MSGピンはイベント・ピンです。このピンは、CCM評価キットで利用可能なイベント・メッセージがある場合にアサートされ、MCUCCM評価キットからすべてのイベントを読み込んだ後にアサートが解除されます。

CCMがイベントを発生させる一般的なシナリオは次のとおりです。

CCM再起動時

・サブスクライブ中のトピックに新しいメッセージを受信した時

・新しいOTAアップグレードが可能な時

HOTAアップグレードが可能な時

Wi-Fi接続が切れた時

 

3 Arduino Unoアダプタを使用してCCM評価キットとMCUを接続

MCUArduinoに対応している場合は、CCMMCUの接続にArduinoのアダプタを使用します。Arduinoアダプタは、www.infineon.comで購入することができます。

BinduPriya_G_2-1662622228819.png

3 PSoC™ 62S2 Wi-Fi Bluetooth®パイオニアキット(CY8CKIT-062S2-43012)Arduino UnoアダプタでCCM評価キットに接続

BinduPriya_G_1-1662621728453.png

4 Arduino Unoアダプタ

 

BinduPriya_G_0-1662621664853.png

5 Arduino Unoアダプタのジャンパ設定

1.Arduino UnoアダプタのJ62J68J67J69のジャンパ設定は、使用するMCUに合わせて選択します。

2.MCUTXD(UART)TXD_UNOに接続します。

3.MCURXD(UART)RXD_UNOに接続します。

4.INTピンをD2またはD4に接続します。

5.MSG_UNOD3またはD5に接続します。

 

4 MCUCCM間のUARTコンフィギュレーション

・ボーレート:115200

・パリティ:なし

・データビット:8ビット

・ストップビット:1ビット

 注意:UART経由でATコマンドを送信するようにMCUをプログラミングし、MCUCCMの接続を確認してください。

0 Likes
IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
25 likes received 1000 replies posted First like given

Hi, Shibutani san,

Sorry for the late response, Confirmed to receive this KBA.

Thank you for your contribution.

Thanks,
Bindu

0 Likes