Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Half-bridge drivers to drive high-side switch in half-bridge configuration – KBA236411

Miyata
Level 4
Level 4
50 sign-ins 5 solutions authored 10 replies posted

Hi,

I want to translate KBA236411 into Japanese.

Pls confirm.

 

Thanks & b.regards,

Koji Miyata of TED

0 Likes
1 Solution

Hi,

The following shows the translated version in Japanese for KBA236411.

Pls confirm.

=== start ===

ハーフブリッジ構成でハイサイド スイッチを駆動するハーフブリッジ ドライバ – KBA236411

バージョン: **

以下を使用して、ハーフブリッジ構成でハイサイド スイッチを駆動します。

1.フォトカプラ
2.デジタルアイソレーター

オプトカプラの使用

これは、機能的に 2 つのサイド間のガルバニック絶縁を提供し、単一のパッケージまたは 2 つの個別のパッケージでハイサイドを本質的にシフトします。 従来のフォトカプラには多くの欠点がありますが (以下にリスト)、CMOS ベースのフォトカプラの導入により、絶縁型ドライバの性能と信頼性が向上します。 CMOS ベースのオプトカプラーにより、遅延時間が大幅に短縮されます。

以下は、従来のフォトカプラ ベースの絶縁型ドライバの欠点です。

1.遅延時間が遅い
2.オプトカプラには別のパッケージがあるため、チャネルの不一致の問題が発生し、デッド タイムが増加する可能性があります。

Miyata_0-1672020639113.png

デジタルアイソレータの使用

絶縁型ドライバ IC を備えたデジタル アイソレータを使用して、ハーフブリッジ構成を駆動することもできます。 デジタル アイソレータは強化された絶縁を提供するため、使用される絶縁ドライバ IC は、デュアル チャネル絶縁 IC などの機能絶縁のみを備えています。 この構成は一般に、テレコム アプリケーションの DC-DC 電源で使用され、フォトカプラ ドライバ IC の適切な代替品として機能します。

利点:

1.部品(デジタルアイソレータ)を追加しているにもかかわらず、部品配置の自由度が高い。
2.デジタル・アイソレータによって強化された絶縁が提供されるため、ドライバICをスイッチの近くに保つことができ、ゲート電圧の低振動につながるゲート経路の寄生容量を低減します。

Miyata_1-1672020742459.png

=== end ===

THanks & b.regards,

Koji Miyata of TED

 

View solution in original post

0 Likes
3 Replies
IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
500 replies posted 100 sign-ins First comment on blog

Hi Koji Miyata san,

Confirm to work on KBA

Thanks,
Bindu

0 Likes

Hi,

The following shows the translated version in Japanese for KBA236411.

Pls confirm.

=== start ===

ハーフブリッジ構成でハイサイド スイッチを駆動するハーフブリッジ ドライバ – KBA236411

バージョン: **

以下を使用して、ハーフブリッジ構成でハイサイド スイッチを駆動します。

1.フォトカプラ
2.デジタルアイソレーター

オプトカプラの使用

これは、機能的に 2 つのサイド間のガルバニック絶縁を提供し、単一のパッケージまたは 2 つの個別のパッケージでハイサイドを本質的にシフトします。 従来のフォトカプラには多くの欠点がありますが (以下にリスト)、CMOS ベースのフォトカプラの導入により、絶縁型ドライバの性能と信頼性が向上します。 CMOS ベースのオプトカプラーにより、遅延時間が大幅に短縮されます。

以下は、従来のフォトカプラ ベースの絶縁型ドライバの欠点です。

1.遅延時間が遅い
2.オプトカプラには別のパッケージがあるため、チャネルの不一致の問題が発生し、デッド タイムが増加する可能性があります。

Miyata_0-1672020639113.png

デジタルアイソレータの使用

絶縁型ドライバ IC を備えたデジタル アイソレータを使用して、ハーフブリッジ構成を駆動することもできます。 デジタル アイソレータは強化された絶縁を提供するため、使用される絶縁ドライバ IC は、デュアル チャネル絶縁 IC などの機能絶縁のみを備えています。 この構成は一般に、テレコム アプリケーションの DC-DC 電源で使用され、フォトカプラ ドライバ IC の適切な代替品として機能します。

利点:

1.部品(デジタルアイソレータ)を追加しているにもかかわらず、部品配置の自由度が高い。
2.デジタル・アイソレータによって強化された絶縁が提供されるため、ドライバICをスイッチの近くに保つことができ、ゲート電圧の低振動につながるゲート経路の寄生容量を低減します。

Miyata_1-1672020742459.png

=== end ===

THanks & b.regards,

Koji Miyata of TED

 

0 Likes
IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
500 replies posted 100 sign-ins First comment on blog

Hi,  Koji Miyata san,

Confirmed to receive this KBA.

Thank you for your contribution.

Thanks,
Bindu

0 Likes