- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I want to translate KBA236411 into Japanese.
Pls confirm.
Thanks & b.regards,
Koji Miyata of TED
Solved! Go to Solution.
- Labels:
-
Gate Driver IC's
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
The following shows the translated version in Japanese for KBA236411.
Pls confirm.
=== start ===
ハーフブリッジ構成でハイサイド スイッチを駆動するハーフブリッジ ドライバ – KBA236411
バージョン: **
以下を使用して、ハーフブリッジ構成でハイサイド スイッチを駆動します。
1.フォトカプラ
2.デジタルアイソレーター
オプトカプラの使用
これは、機能的に 2 つのサイド間のガルバニック絶縁を提供し、単一のパッケージまたは 2 つの個別のパッケージでハイサイドを本質的にシフトします。 従来のフォトカプラには多くの欠点がありますが (以下にリスト)、CMOS ベースのフォトカプラの導入により、絶縁型ドライバの性能と信頼性が向上します。 CMOS ベースのオプトカプラーにより、遅延時間が大幅に短縮されます。
以下は、従来のフォトカプラ ベースの絶縁型ドライバの欠点です。
1.遅延時間が遅い
2.オプトカプラには別のパッケージがあるため、チャネルの不一致の問題が発生し、デッド タイムが増加する可能性があります。
デジタルアイソレータの使用
絶縁型ドライバ IC を備えたデジタル アイソレータを使用して、ハーフブリッジ構成を駆動することもできます。 デジタル アイソレータは強化された絶縁を提供するため、使用される絶縁ドライバ IC は、デュアル チャネル絶縁 IC などの機能絶縁のみを備えています。 この構成は一般に、テレコム アプリケーションの DC-DC 電源で使用され、フォトカプラ ドライバ IC の適切な代替品として機能します。
利点:
1.部品(デジタルアイソレータ)を追加しているにもかかわらず、部品配置の自由度が高い。
2.デジタル・アイソレータによって強化された絶縁が提供されるため、ドライバICをスイッチの近くに保つことができ、ゲート電圧の低振動につながるゲート経路の寄生容量を低減します。
=== end ===
THanks & b.regards,
Koji Miyata of TED
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Koji Miyata san,
Confirm to work on KBA
Thanks,
Bindu
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
The following shows the translated version in Japanese for KBA236411.
Pls confirm.
=== start ===
ハーフブリッジ構成でハイサイド スイッチを駆動するハーフブリッジ ドライバ – KBA236411
バージョン: **
以下を使用して、ハーフブリッジ構成でハイサイド スイッチを駆動します。
1.フォトカプラ
2.デジタルアイソレーター
オプトカプラの使用
これは、機能的に 2 つのサイド間のガルバニック絶縁を提供し、単一のパッケージまたは 2 つの個別のパッケージでハイサイドを本質的にシフトします。 従来のフォトカプラには多くの欠点がありますが (以下にリスト)、CMOS ベースのフォトカプラの導入により、絶縁型ドライバの性能と信頼性が向上します。 CMOS ベースのオプトカプラーにより、遅延時間が大幅に短縮されます。
以下は、従来のフォトカプラ ベースの絶縁型ドライバの欠点です。
1.遅延時間が遅い
2.オプトカプラには別のパッケージがあるため、チャネルの不一致の問題が発生し、デッド タイムが増加する可能性があります。
デジタルアイソレータの使用
絶縁型ドライバ IC を備えたデジタル アイソレータを使用して、ハーフブリッジ構成を駆動することもできます。 デジタル アイソレータは強化された絶縁を提供するため、使用される絶縁ドライバ IC は、デュアル チャネル絶縁 IC などの機能絶縁のみを備えています。 この構成は一般に、テレコム アプリケーションの DC-DC 電源で使用され、フォトカプラ ドライバ IC の適切な代替品として機能します。
利点:
1.部品(デジタルアイソレータ)を追加しているにもかかわらず、部品配置の自由度が高い。
2.デジタル・アイソレータによって強化された絶縁が提供されるため、ドライバICをスイッチの近くに保つことができ、ゲート電圧の低振動につながるゲート経路の寄生容量を低減します。
=== end ===
THanks & b.regards,
Koji Miyata of TED
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi, Koji Miyata san,
Confirmed to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Thanks,
Bindu