Community Translations - QSPI NOR flash: Special considerations for mode bits usage - KBA235169

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
keni_4440091
Level 7
Level 7
500 replies posted 100 solutions authored 50 solutions authored

Dear Supporter

I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.

QSPI NOR flash: Special considerations for mode bits usage - KBA235169

Regards,

Nino

0 Likes
1 Solution

Dear Bindu

The following shows the translation version of the targeted KBA.

Please confirm and double check.

Regards,

Nino

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QSPI NOR flash: モードビット使用に関する特別な考慮事項 – KBA235169

 

Version: **

モードビットで、一連のシングル/デュアル/クアッドI/O SDR/DDR読み出しコマンドは、同じタイプの読み出しコマンドを繰り返した場合、コンプリメンタリモードビットパターンを送信することで、最初のコマンドの後の8ビット命令を省略します。これにより、連続読み出しが可能になり、初期アクセス時間を大幅に削減でき、eXecute in Place(XIP)能力を向上させることができます。

 

Infineon® NOR flashは一部の読み出し命令のモードビットをサポートし、連続読み出し動作を可能にします。モードビットパターンは、NOR flashファミリによって異なります。詳細は以下の表を参照してください。

2      QSPI NOR flash シリーズの連続読み出し動作での有効なモードビットパターン

動作名

命令コード

連続読み出し動作での有効なモードビットパターン

S25HL/HS-T

S25FL/FS-S

S25FL-L

SDR 高速読み出し

0Ch

Axh

サポートなし

サポートなし

SDR デュアルI/O読み出し

BBh / BCh

Axh

Axh

Axh

SDR クアッドI/O読み出し

EBh /ECh

Axh

Axh

Axh

DDR クアッドI/O読み出し

EDh / EEh

A5h

5Ah, F0hのように上位と下位のニブルは相補的です。

5Ah, F0hのように上位と下位のニブルは相補的です。

 

注: モードビットは、アドレスビットに続くオプションコントロールビットです。これらのビットの論理レベルは、指定されている場合、コントローラによって駆動されます。

 

1は、SPI信号バスを介して遷移するクアッドI/O SDR読み出しコマンドシーケンスのモードビット位置の例を示しています。

 

keni_4440091_4-1653375152170.png

 

1 モードビット付きクアッドI/O SDR読み出しコマンドシーケンス

 

SoC/MCUのQSPIコントローラがモードビット出力をサポートしていない場合、モードビットはダミービットに由来するか、またはその一部としてみなされます。

しかし、QSPIコントローラがダミーフェーズでIOを駆動しない場合、予期せず連続読み出し動作がトリガされるコーナーケースもあります。

 

SoC/MCUのQSPIコントローラが、Quad I/O SDR 読み出しコマンドでアドレスを送出した後、ダミーサイクルのみSCKをトグルし、IOは以前の状態のままフリーズしたと仮定してください。

 

2に示すように、ホスト出力アドレスが0xXXXX_XXXAの場合、IOはハイインピーダンス状態になります; IO3-0の最後の4ビット1010bは、論理HIGHまたはLOW状態を変更する前に、次のクロックフェーズに移動します; NOR flashは、「Axh」として残りの1010bをサンプルします。これは、有効モードビットパターンのヒットとみなされ、予期せず連続読み出しモードに突然入ります。コントロータが以下の読み出しトランザクションを送信し、尚も8ビット命令を含む場合、読み出しまたはブート問題が発生します。

 

keni_4440091_5-1653375187113.png

 2 クアッドI/O SDR読み出しコマンドシーケンスで連続読み出しをトリガするコーナーケース

 

QSPIコントローラがモードビットを駆動できない場合、コーナーケースを避けるために以下を行ってください。:

 

  1. 特にクアッドI/O SDR読み出し動作で読み出している間、アライメントされたアドレス(例えば、16バイト)を使用します。これで、アドレスの最後の4ビットの1010bパターンを回避します。
  2. 連続読み出し機能を不注意に有効にした場合、完全に無効にするために、各々の読み出しコマンドトランザクション前後に、発行モードビットリセット(FFh)コマンド、またはソフトウェアリセット(66h-99h)コマンドのどちらかを使用します。

 

Labels    Memory: NOR Flash

Tags:  fl-l  fl-s  fs-s  hl-t  hs-t  nor flash  read  serial  spi  Add tags

View solution in original post

0 Likes
3 Replies
IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
25 likes received 1000 replies posted First like given

Hi Nino san

Confirm to work on this KBA.

Thanks,
Bindu.

0 Likes

Dear Bindu

The following shows the translation version of the targeted KBA.

Please confirm and double check.

Regards,

Nino

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QSPI NOR flash: モードビット使用に関する特別な考慮事項 – KBA235169

 

Version: **

モードビットで、一連のシングル/デュアル/クアッドI/O SDR/DDR読み出しコマンドは、同じタイプの読み出しコマンドを繰り返した場合、コンプリメンタリモードビットパターンを送信することで、最初のコマンドの後の8ビット命令を省略します。これにより、連続読み出しが可能になり、初期アクセス時間を大幅に削減でき、eXecute in Place(XIP)能力を向上させることができます。

 

Infineon® NOR flashは一部の読み出し命令のモードビットをサポートし、連続読み出し動作を可能にします。モードビットパターンは、NOR flashファミリによって異なります。詳細は以下の表を参照してください。

2      QSPI NOR flash シリーズの連続読み出し動作での有効なモードビットパターン

動作名

命令コード

連続読み出し動作での有効なモードビットパターン

S25HL/HS-T

S25FL/FS-S

S25FL-L

SDR 高速読み出し

0Ch

Axh

サポートなし

サポートなし

SDR デュアルI/O読み出し

BBh / BCh

Axh

Axh

Axh

SDR クアッドI/O読み出し

EBh /ECh

Axh

Axh

Axh

DDR クアッドI/O読み出し

EDh / EEh

A5h

5Ah, F0hのように上位と下位のニブルは相補的です。

5Ah, F0hのように上位と下位のニブルは相補的です。

 

注: モードビットは、アドレスビットに続くオプションコントロールビットです。これらのビットの論理レベルは、指定されている場合、コントローラによって駆動されます。

 

1は、SPI信号バスを介して遷移するクアッドI/O SDR読み出しコマンドシーケンスのモードビット位置の例を示しています。

 

keni_4440091_4-1653375152170.png

 

1 モードビット付きクアッドI/O SDR読み出しコマンドシーケンス

 

SoC/MCUのQSPIコントローラがモードビット出力をサポートしていない場合、モードビットはダミービットに由来するか、またはその一部としてみなされます。

しかし、QSPIコントローラがダミーフェーズでIOを駆動しない場合、予期せず連続読み出し動作がトリガされるコーナーケースもあります。

 

SoC/MCUのQSPIコントローラが、Quad I/O SDR 読み出しコマンドでアドレスを送出した後、ダミーサイクルのみSCKをトグルし、IOは以前の状態のままフリーズしたと仮定してください。

 

2に示すように、ホスト出力アドレスが0xXXXX_XXXAの場合、IOはハイインピーダンス状態になります; IO3-0の最後の4ビット1010bは、論理HIGHまたはLOW状態を変更する前に、次のクロックフェーズに移動します; NOR flashは、「Axh」として残りの1010bをサンプルします。これは、有効モードビットパターンのヒットとみなされ、予期せず連続読み出しモードに突然入ります。コントロータが以下の読み出しトランザクションを送信し、尚も8ビット命令を含む場合、読み出しまたはブート問題が発生します。

 

keni_4440091_5-1653375187113.png

 2 クアッドI/O SDR読み出しコマンドシーケンスで連続読み出しをトリガするコーナーケース

 

QSPIコントローラがモードビットを駆動できない場合、コーナーケースを避けるために以下を行ってください。:

 

  1. 特にクアッドI/O SDR読み出し動作で読み出している間、アライメントされたアドレス(例えば、16バイト)を使用します。これで、アドレスの最後の4ビットの1010bパターンを回避します。
  2. 連続読み出し機能を不注意に有効にした場合、完全に無効にするために、各々の読み出しコマンドトランザクション前後に、発行モードビットリセット(FFh)コマンド、またはソフトウェアリセット(66h-99h)コマンドのどちらかを使用します。

 

Labels    Memory: NOR Flash

Tags:  fl-l  fl-s  fs-s  hl-t  hs-t  nor flash  read  serial  spi  Add tags

0 Likes
IFX_Publisher1
Community Manager
Community Manager
Community Manager
250 sign-ins First comment on KBA 250 replies posted

Hi Nino san

Confirm to receive this KBA.

Thank you for your contribution.

Thanks,
Mohammed.

0 Likes