- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Dear supporter
I want to translate the following KBA(KBA237409), please confirm to my work.
Best Regards.
YuMa
Solved! Go to Solution.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Bindu-san.
I translated KBA(KBA237409).
Please check whether this translation is correct?
==================================================
XENSIV™ TLI493D-W2BW: I2Cインターフェイスの例 - KBA237409
バージョン: **
このKBAではシリコンA0アドレスを持つTLI493D-W2BW 3D磁気センサー用のArduino Unoボードを使用した最小限のコード例を提供します。
I2Cアドレスは書き込みで0x6A、読み取りで0x6Bになります。7ビットフォーマットではI2Cアドレスは0x35に変換されます。次の手順で磁場の値を読み取る下記のコード例が使用できます。
図1 TLI493D-W2BW shield 2Go
1.3V3、GND、SCL、およびSDAピンをそれぞれのArduino Unoボードピンに接続します。
3V3とGNDが正しく接続されていればLEDが点灯します。
RSTピンはオンボードのプルダウン抵抗によってLOW に引っ張られているため、センサーはデフォルトで電源オンになります。
割り込みを使用しないため、/INTピンは使用しません。したがって、RSTと/INTピンはオープンのままにすることができます。
2.次のようにCONFIGレジスタ(0x10)に0x11の値を書き込み、センサーを構成します。表1を参照してください。
a. DTビットをデフォルト値(0b0)のままにし、温度測定を有効にします。
b. AMビットをデフォルト値(0b0)のままにし、Bz測定を有効にします。
c. ファーストMSBより前の読み出し時にADCをトリガする為にTRIGビットを0b01に設定します。
d. X2とTL_magビットはデフォルト値のままにしておきます。
e. WAビットと予約ビットを含まないレジスタ0x07から0x10(0x10を含む)までの奇数パリティ計算に従ってCPビットを0b1に設定します。
表1 CONFIGレジスタのアドレス、ビットマップ、および値
|
レジスタ |
レジスタ名 |
|
||||||||
ビット |
0x10 |
CONFIG |
|
||||||||
値 |
0x10 |
CONFIG |
|
3.次のようにMOD1レジスタ(0x11)に0x91の値を書き込みます。表2を参照してください。
a. 製品タイプがA0であるため、IICAdrビットはデフォルト値(0b00)のままにしておきます。
b. センサーを1バイト読み取りモードに設定するにはPRビットを0b1に設定します。
c. /INTと衝突回避を有効にしクロックストレッチを無効にするためにCAとINTビットをデフォルト値のままにしておきます。
d. マスター制御モードを設定するにはMODEビットを0b01に設定します。
e. MOD1レジスタとMOD2レジスタのPRDビットの奇数パリティに従ってFPビットの値を0b1に設定します。
表2 MOD1レジスタのアドレス、ビットマップ、および値
|
レジスタ |
レジスタ名 |
|
||||||||
ビット |
0x11 |
MOD1 |
|
||||||||
値 |
0x11 |
MOD1 |
|
4.次のコード例を使用してセンサーデータのレジスタとデータの整合性の分析に使用できるDIAGバイトを含む最初の7バイトを読み取ります。
5.磁場の値はArduino IDEのシリアルモニターで確認できます。
コードリスト1 TLI493D-W2BWのArduinoを使用したコード例
/***************************************************************************** * * /* Very basic sketch to read out data from the TLI493D-W2BW sensor */ #include <Wire.h> // default I²C library Wire.write(0b00010001); // Config register: measure temperature, measure Bz, trigger ADC on read before MSB(2bits), full range, no temperature compensation(2bits), odd CP parity Wire.write(0b10010001); // MOD1 register: odd Fuse parity, I2C address A0, 1-byte-read mode, no collision avoidance, enabled interrupt, master controlled mode Wire.endTransmission(); // Init serial port for communication to the PC Serial.begin(9600); while (!Serial); } void loop() { // Readout the first 7 data bytes uint8_t buf[7]; // Built 12 bit data int16_t X = (int16_t)((buf[0] << 8 )| (buf[4] & 0xF0)) >> 4; /* --------------------------------------------------------- */ /* Enter your application code here*/ /* --------------------------------------------------------- */ // Send via serial port to be displayed on a terminal Serial.print(X); } |
参考資料
- 製品ウェブページ: TLI493D-W2BW-A0
- データシート V 1.2 2019-04-09: TLI493D-W2BW-Datasheet-v01_00
- ユーザーガイド V 1.11 2019-05-28: TLI493D-W2BW-UM-v01_10
==================================================
Best Regards.
YuMa
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi YuMa san,
Confirm to work on this KBA.
Thanks,
Bindu
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Bindu-san.
I translated KBA(KBA237409).
Please check whether this translation is correct?
==================================================
XENSIV™ TLI493D-W2BW: I2Cインターフェイスの例 - KBA237409
バージョン: **
このKBAではシリコンA0アドレスを持つTLI493D-W2BW 3D磁気センサー用のArduino Unoボードを使用した最小限のコード例を提供します。
I2Cアドレスは書き込みで0x6A、読み取りで0x6Bになります。7ビットフォーマットではI2Cアドレスは0x35に変換されます。次の手順で磁場の値を読み取る下記のコード例が使用できます。
図1 TLI493D-W2BW shield 2Go
1.3V3、GND、SCL、およびSDAピンをそれぞれのArduino Unoボードピンに接続します。
3V3とGNDが正しく接続されていればLEDが点灯します。
RSTピンはオンボードのプルダウン抵抗によってLOW に引っ張られているため、センサーはデフォルトで電源オンになります。
割り込みを使用しないため、/INTピンは使用しません。したがって、RSTと/INTピンはオープンのままにすることができます。
2.次のようにCONFIGレジスタ(0x10)に0x11の値を書き込み、センサーを構成します。表1を参照してください。
a. DTビットをデフォルト値(0b0)のままにし、温度測定を有効にします。
b. AMビットをデフォルト値(0b0)のままにし、Bz測定を有効にします。
c. ファーストMSBより前の読み出し時にADCをトリガする為にTRIGビットを0b01に設定します。
d. X2とTL_magビットはデフォルト値のままにしておきます。
e. WAビットと予約ビットを含まないレジスタ0x07から0x10(0x10を含む)までの奇数パリティ計算に従ってCPビットを0b1に設定します。
表1 CONFIGレジスタのアドレス、ビットマップ、および値
|
レジスタ |
レジスタ名 |
|
||||||||
ビット |
0x10 |
CONFIG |
|
||||||||
値 |
0x10 |
CONFIG |
|
3.次のようにMOD1レジスタ(0x11)に0x91の値を書き込みます。表2を参照してください。
a. 製品タイプがA0であるため、IICAdrビットはデフォルト値(0b00)のままにしておきます。
b. センサーを1バイト読み取りモードに設定するにはPRビットを0b1に設定します。
c. /INTと衝突回避を有効にしクロックストレッチを無効にするためにCAとINTビットをデフォルト値のままにしておきます。
d. マスター制御モードを設定するにはMODEビットを0b01に設定します。
e. MOD1レジスタとMOD2レジスタのPRDビットの奇数パリティに従ってFPビットの値を0b1に設定します。
表2 MOD1レジスタのアドレス、ビットマップ、および値
|
レジスタ |
レジスタ名 |
|
||||||||
ビット |
0x11 |
MOD1 |
|
||||||||
値 |
0x11 |
MOD1 |
|
4.次のコード例を使用してセンサーデータのレジスタとデータの整合性の分析に使用できるDIAGバイトを含む最初の7バイトを読み取ります。
5.磁場の値はArduino IDEのシリアルモニターで確認できます。
コードリスト1 TLI493D-W2BWのArduinoを使用したコード例
/***************************************************************************** * * /* Very basic sketch to read out data from the TLI493D-W2BW sensor */ #include <Wire.h> // default I²C library Wire.write(0b00010001); // Config register: measure temperature, measure Bz, trigger ADC on read before MSB(2bits), full range, no temperature compensation(2bits), odd CP parity Wire.write(0b10010001); // MOD1 register: odd Fuse parity, I2C address A0, 1-byte-read mode, no collision avoidance, enabled interrupt, master controlled mode Wire.endTransmission(); // Init serial port for communication to the PC Serial.begin(9600); while (!Serial); } void loop() { // Readout the first 7 data bytes uint8_t buf[7]; // Built 12 bit data int16_t X = (int16_t)((buf[0] << 8 )| (buf[4] & 0xF0)) >> 4; /* --------------------------------------------------------- */ /* Enter your application code here*/ /* --------------------------------------------------------- */ // Send via serial port to be displayed on a terminal Serial.print(X); } |
参考資料
- 製品ウェブページ: TLI493D-W2BW-A0
- データシート V 1.2 2019-04-09: TLI493D-W2BW-Datasheet-v01_00
- ユーザーガイド V 1.11 2019-05-28: TLI493D-W2BW-UM-v01_10
==================================================
Best Regards.
YuMa
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi YuMa san,
Confirmed to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Thanks,
Bindu