Hi, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Thanks
Jenna
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Using the printf Function in PSoC® 3 - KBA83472
Thanks.
==============================
タイトル: PSoC®3でのprintf関数の使用 - KBA83472
バージョン:*B
質問:
stdio.hのprintf関数を使用してPSoC®3デバイスのUARTにデータを送信するにはどうすればよいでしょうか?
回答:
Keilのprintf関数はputchar()を呼び出して文字を送信しますが、デフォルトのputchar()はPSoC®3にはないUARTベースの特殊機能レジスタ(SFR)を使用します。したがって、printfを使用するには、プログラムでKeilの組み込みputchar関数をオーバーライドする必要があります。
たとえば、「UART」がプロジェクトのUARTコンポーネントのインスタンス名である場合、main.cファイルに次の関数を記述して、Keilの組み込みputchar関数をオーバーライドします。
char putchar(char c) { UART_WriteTxData((uint8)c); return c; }
次に、printfを使用して次の方法でUART経由でデータを送信できます(適切に実行するには、printf()関数を最初に呼び出す前にputchar()関数を定義または宣言する必要があります)。
int main()
{
UART_Start();
while(1)
{
printf(“Hello world”); // uses the new putchar() function to stream data over UART
while(!(UART_ReadTxStatus() & UART_TX_STS_COMPLETE)); // wait until transfer is complete
}
}
==============================
28-August-2020