Community Translation - Using a CY7C64225 USB to UART Bridge Controller in Mixed Modes - KBA81839

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
YoOb_1790021
Level 5
Level 5
Distributor - Marubun (Japan)
First solution authored 10 likes received 10 likes given

Hi,

I want to translate KBA81839 into Japanese, please confirm to my work.

Using a CY7C64225 USB to UART Bridge Controller in Mixed Modes - KBA81839

https://community.cypress.com/docs/DOC-11070

----------------------------------

Best regards,

obana

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Obana-san

Confirm to work this KBA.

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes
YoOb_1790021
Level 5
Level 5
Distributor - Marubun (Japan)
First solution authored 10 likes received 10 likes given

Hi Jenna-san,

I tried to translate this KBA81839 into Japanese.

Using a CY7C64225 USB to UART Bridge Controller in Mixed Modes - KBA81839

https://community.cypress.com/docs/DOC-11070

----------------------------------

タイトル:

Mix モードでの CY7C64225 USB-UART ブリッジ コントローラーの使用について

質問:

サイプレスの USB-UART ブリッジ コントローラーは、Mix モード(つまり、自己給電とバス給電の両方)で給電できますか?

回答:

サイプレスは、単一のデザインで電力モードを混在させることを推奨していません。

CY7C64225 は、5V または 3.3V の単一電源を使用して動作できます。5V 動作は、デザイン全体に給電するためにアップストリームUSB電源(バス給電)を使用するデザインに簡単に統合できます。USB仕様の電源ピンとVBUSピンの電圧仕様(4.75V から 5.25V の範囲)は、同じです。3.3V 動作は、3.3V レギュレーターがすでにオンボードされている設計に簡単に統合できます。

CY7C64225 は、VBUS(アップ ストリームUSB電源)の監視に VBUS ピンを使用します。

  • セルフパワー デバイスの場合、VBUS ピンを 1kオームの抵抗を直列に接続して、アップストリーム USB電源ピンに接続します。
  • バスパワー設計では、USBポートから外すと電源が切断されるため、アップストリーム VBUS を監視する必要はありません。したがって、1kオームの抵抗を介して VBUS ピンを論理High(または、アップ ストリーム USB電源)に接続します。

----------------------------------

Best regards,

obana

0 Likes