Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

KaKi_1384211
Level 6
Level 6
100 replies posted 50 replies posted 50 questions asked

【タイトル】

SRWDビットとWP#信号を使用したSPI Flash Memoryのハードウェアプロテクトについて ー KBA227603

【質問】

SPI Flash Memoryに格納されたコードが悪意のあるアクセスによって、意図しない変更をされないように、BPビットを使用して、

格納データをプロテクトしています。ハードウェアプロテクトする方法を教えてください。

【回答】

不揮発性Status Register Write Disable(SRWD) ビットとライトプロテクト(WP#) 信号を組み合わせることで、

ブロックプロテクト(BP) ビットでプロテクトされたFlashエリアをより強固にハードウェアプロテクトできます。

それはレジスタ内のBPビット(BP2, BP1, BP0) TBPROTビットを組み合わせて使用することによって、

BPビットやTBPROTビットでプロテクト設定されたメインのFlashエリアを書き込みや消去動作から保護することができます。

プロテクトするエリアの設定はステータスレジスタ内のBPビットの値によって決まり、ボトム(Low Address) 側からプロテクト、もしくは

トップ(High Address) 側からプロテクトの設定はコンフィグレーションレジスタ内のTBPROTビットの値によって決まります。

ステータスレジスタ内のBPビットのデフォルト値は “0” のため、プロテクトエリアは設定されていません。

コンフィギュレーションレジスタ内のTBPROTビットのデフォルト値は “0” のため、トップ(High Address) 側からプロテクトされます。

WP#Low(VIL) へドライブされ、SRWDビットの値が “1” に設定されている場合、ステータスレジスタとコンフィギュレーションレジスタへ書き込むことは出来ません。

これによって、ステータスレジスタ内のBPビットとコンフィギュレーションレジスタ内のTBPROTビットもプロテクトすることができます。

その結果、BPビットとTBPROTビットでプロテクト設定されている全てのFlashエリアはWP#Write Register(WRR) コマンド中にLowにドライブされていれば、

データ変更から、より強固にプロテクトすることができます。

SRWDビットのデフォルト値は “0” です。SRWDビットの値を “1” に変更するためには下記2つの方法があります。

1. プログラマーによるFlash Memory単体状態での書き込み :

Flash Memoryエリアへコードを書き込んだ後、プロテクトするFlash MemoryエリアをBPビット、及び TBPROTビットで設定します。

その後、SRWDビットの値を “1” に設定後、WP#信号をグランドに落としたPCBに実装する方法があります。

2. PCB実装された状態でのFlash Memoryへ書き込み :

WP#信号をグランドに落としたPCBFlash Memoryを実装し、PCB実装された状態でFlash Memoryへコードを書き込みます。

その後、プロテクトするFlash MemoryエリアをBPビット、及び TBPROTビットで設定した上で、SRWDビットの値を “1” に設定する方法があります。

Quadモードが有効(CR[1] = 1) の場合、WP#の機能は使用できません。Quadモード時のWP#端子はIO2として動作します。

従いまして、Quadモードが有効になっている場合は、WP#Low(VIL)によるステータスレジスタとコンフィギュレーションレジスタのプロテクトは機能しません。

SWRDビット + WP#信号のハードウェアプロテクトは従来の方法です。Cypress S25FL-S、及び S25FS-Sシリーズはコード領域をプロテクトするために

Advanced Sector Protection(ASP) の仕組みも提供しています。

1 Reply
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello,

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

After upload, You will receive the points as the word of KBA.

Due to the current delay of processed work, Please bear with me for the delayed the response.

It could be delayed, but it will be processed soon.

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo
0 Likes