- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I would like to translate KBA229301 into Japanese.
Please confirm to my work.
Thanks,
Kenshow
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Kenshow-san,
I confirmed the KBA.
Please work to do.
Thanks,
Aiko
Infineon Technologies
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Aiko-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Using Cypress CX3 Based USB 3 Camera Kits with Raspberry Pi 4 - KBA229301
Thanks.
==============================
タイトル: Raspberry Pi 4でCypress CX3ベースのUSB 3カメラキットの使用 - KBA229301
バージョン:**
質問:
Cypress CX3ベースのUSB 3カメラキットをRaspberry Pi 4でどのように使用できますでしょうか?
回答:
Raspberry Pi 4は、2つのオンボードUSB 3ポート用にUSB 3サポートを追加しました。したがって、Raspberry Pi 4はすべてのサイプレスUSB 3カメラキットをサポートできるようになりました。CX3リファレンスデザインはRaspberry Pi 4でテストされております。このナレッジベース記事(KBA)では、Raspberry Pi 4を使用して、CX3 USBビデオクラス(UVC)カメラキットでビデオをストリーミングする手順を説明します。
図1. Raspberry Pi 4
手順1.
Raspberry Pi 4 をセットアップするためはRaspberry Piのセットアップをご参照願います。デフォルトのRaspbianセットアップを使用できます。テストでは、CamLink 4K HDMI RX to USB 3Captureドングルを使用して、Raspberry Pi 4のHDMI出力をPCのUSB 3ポートに接続しました。Raspberry PiをCamLinkドングルに接続するには、micro-HDMI-HDMIケーブルが必要です。次に、PCで任意のUVCホストアプリケーションを使用して、Raspberry Pi 4のディスプレイ出力をPCで表示します(図2を参照)。または、HDMIモニターを使用して、Raspberry Piのディスプレイとして機能させることもできます。
図2. ハードウェアのセットアップ
手順2.
Cypress CX3 USB 3カメラキットをRaspberry PiのUSB 3ポートに接続します。ビデオストリーミングは、次のCypressリファレンスデザインでテストされており、同じ結果が得られております。
手順3から手順7に従って、cypressCX3 / FX3ベースのUVCカメラキットからビデオをストリーミングできます。
手順3.
Raspbianメニューから、 Accessories > Terminal のパスに従ってターミナルを開きます。
図3. オープニングターミナル
手順4.
端末のdmesg出力をチェックして、キットのエニュメレーションの状態を確認します(図4を参照)。CX3-UVCという名前のUSB 3デバイスとしてエニュメレートされているカメラが見れます。
図4. エニュメレーションの状態確認
手順5.
v4l2-ctl --list-devicesコマンドを使用して、接続されているデバイスのリストを確認します。CX3-UVCの場合は、ストリーミング用に/dev/video0デバイスを選択します。
図5. 接続されているデバイスの確認
手順6.
v4l2-ctl --list-formats-extコマンドを使用して、サポートされているビデオ形式と解像度のリストを確認します。
図6.サポートされている解像度の確認
手順7.
vlc v4l2:///dev/video0:width = 640:height = 480コマンドを使用して、v4l2ドライバーでVLCプレーヤーを使用してカメラからビデオストリーミングを開始します。
図7. VLCプレーヤーを使用したビデオストリーミング
サポートされている解像度のいずれかを選択し、その解像度のストリーミングを開始するため手順7を繰り返します。
テストでは、Raspberry Pi 4の1 GB RAMバージョンが使用されたため、640 x 480の解像度が選択されました。Raspberry Piが高解像度のストリーミング中にフリーズしたことが通知されました。ただし、Raspberry PiのRAMバージョン(2 GBまたは4 GB)が高いほど、パフォーマンスは向上します。
v4l2コマンドを使用して、サポートされているカメラコントロールに関する情報を取得できます。たとえば、v4l2-ctl --list-ctlsまたはv4l2-ctl -lです。
図8. カメラコントロールリスト
ここで v4l2-ctlコマンドの使用に関する詳細情報を取得できます。
==============================
19-May-2020