Community Translation - Using Cypress CX3 Based USB 3 Camera Kits with Raspberry Pi 4 - KBA229301

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,

I would like to translate KBA229301 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
2 Replies
AikoO_51
Moderator
Moderator
Moderator
100 sign-ins First question asked 50 solutions authored

Hi Kenshow-san,

I confirmed the KBA.

Please work to do.

Thanks,

Aiko

Aiko Ohtaka
Infineon Technologies
0 Likes
Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi Aiko-san,

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

Using Cypress CX3 Based USB 3 Camera Kits with Raspberry Pi 4 - KBA229301

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: Raspberry Pi 4でCypress CX3ベースのUSB 3カメラキットの使用 - KBA229301

バージョン:**

質問:
Cypress CX3ベースのUSB 3カメラキットをRaspberry Pi 4でどのように使用できますでしょうか?

回答:
Raspberry Pi 4は、2つのオンボードUSB 3ポート用にUSB 3サポートを追加しました。したがって、Raspberry Pi 4はすべてのサイプレスUSB 3カメラキットをサポートできるようになりました。CX3リファレンスデザインはRaspberry Pi 4でテストされております。このナレッジベース記事(KBA)では、Raspberry Pi 4を使用して、CX3 USBビデオクラス(UVC)カメラキットでビデオをストリーミングする手順を説明します。

1. Raspberry Pi 4

1.png  

手順1.

Raspberry Pi 4 をセットアップするためはRaspberry Piセットアップをご参照願います。デフォルトのRaspbianセットアップを使用できます。テストでは、CamLink 4K HDMI RX to USB 3Captureドングルを使用して、Raspberry Pi 4HDMI出力をPCUSB 3ポートに接続しました。Raspberry PiCamLinkドングルに接続するには、micro-HDMI-HDMIケーブルが必要です。次に、PCで任意のUVCホストアプリケーションを使用して、Raspberry Pi 4のディスプレイ出力をPCで表示します(2参照)。または、HDMIモニターを使用して、Raspberry Piのディスプレイとして機能させることもできます。

2. ハードウェアのセットアップ

2.jfif  

手順2.

Cypress CX3 USB 3カメラキットをRaspberry PiUSB 3ポートに接続します。ビデオストリーミングは、次のCypressリファレンスデザインでテストされており、同じ結果が得られております。

手順3から手順7に従って、cypressCX3 / FX3ベースのUVCカメラキットからビデオをストリーミングできます。

手順3.
Raspbian
メニューから、 Accessories > Terminal のパスに従ってターミナルを開きます。

3. オープニングターミナル

3.png

  

手順4.

端末のdmesg出力をチェックして、キットのエニュメレーションの状態を確認します(4参照)。CX3-UVCという名前のUSB 3デバイスとしてエニュメレートされているカメラが見れます。

4. エニュメレーションの状態確認

4.png  

手順5

v4l2-ctl --list-devicesコマンドを使用して、接続されているデバイスのリストを確認します。CX3-UVCの場合は、ストリーミング用に/dev/video0デバイスを選択します。

5. 接続されているデバイスの確認

5.png  

手順6.
v4l2-ctl --list-formats-extコマンドを使用して、サポートされているビデオ形式と解像度のリストを確認します。

6.サポートされている解像度の確認

6.png  

手順7.
vlc v4l2///dev/video0width = 640height = 480コマンドを使用して、v4l2ドライバーでVLCプレーヤーを使用してカメラからビデオストリーミングを開始します。

7. VLCプレーヤーを使用したビデオストリーミング

7.png  

サポートされている解像度のいずれかを選択し、その解像度のストリーミングを開始するため手順7を繰り返します。

テストでは、Raspberry Pi 41 GB RAMバージョンが使用されたため、640 x 480の解像度が選択されました。Raspberry Piが高解像度のストリーミング中にフリーズしたことが通知されました。ただし、Raspberry PiRAMバージョン(2 GBまたは4 GB)が高いほど、パフォーマンスは向上します。

v4l2コマンドを使用して、サポートされているカメラコントロールに関する情報を取得できます。たとえば、v4l2-ctl --list-ctlsまたはv4l2-ctl -lです。

8. カメラコントロールリスト

8.png

  

ここで v4l2-ctlコマンドの使用に関する詳細情報を取得できます。

==============================

19-May-2020

Kenshow

0 Likes