Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - Using CY7C64225 USB to UART Bridge Controller with LINUX - KBA81835

YoOb_1790021
Level 5
Level 5
First solution authored 10 likes received 10 likes given

Hi,

I want to translate KBA81835 into Japanese, please confirm to my work.

Using CY7C64225 USB to UART Bridge Controller with LINUX - KBA81835

https://community.cypress.com/docs/DOC-11105

----------------------------------

Best regards,

obana

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Obana-san

Confirm to work this KBA.

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes

Hi Jenna-san,

I tried to translate this KBA81835 into Japanese.

Using CY7C64225 USB to UART Bridge Controller with LINUX - KBA81835

https://community.cypress.com/docs/DOC-11105

----------------------------------

タイトル:

Linux での CY7C64225 USB-UART ブリッジ コントローラーの使用について

質問:

Linux でサイプレス USB-UART ブリッジ コントローラーを使用できますか?

回答:

はい、Linux の USB ドライバースタックには、CDC-ACM クラス デバイス用の組み込みドライバーがあります。

CY7C64225 は、CDC-ACM クラス デバイスをサポートしています。CDC-ACM ドライバーは自動的にデバイスにバインドされ、/dev/ttyACM* にデバイス ノードを作成します( * デバイス ノードの名前は、接続されているデバイスの数によって異なります)。デバイスが1つなら、カーネルは、 /dev/ttyACM0 ノードを作成します。これは、アプリケーションがデバイスとの通信に使用します。

例えば、ホストが Linux上で Minicom(ターミナル エミュレーション ソフトウェア)を実行している場合、次の手順を使用して CY7C64225 と通信し、データを流せます:

  1. 端末で Minicom を開きます。
  2. Ctrl-A を押してから Z を押し、メニューを開きます。
  3. 'O' を押して Minicom を設定します。
  4. 設定ウィンドウで、Serial Port Setup/シリアルポート を選択します。
  5. 'A' を押して Serial Device/シリアルデバイス を選択するために 'dev/ttyACM*' と入力します。
    * は、デバイスノードの番号を表すワイルドカードです。
  6. 'E' を押して、同じウィンドウでボーレートを設定します。
  7. Esc キーを押してアクティブ ウィンドウを終了し、前のウィンドウで 'save set up as/新規に設定を保存' を選択して Minicom を終了します。

----------------------------------

Best regards,

obana

0 Likes