Community Translation - Using CY7C64225 USB to UART Bridge Controller with Android - KBA81836

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
YoOb_1790021
Level 5
Level 5
Distributor - Marubun (Japan)
First solution authored 10 likes received 10 likes given

Hi,

I want to translate KBA81836 into Japanese, please confirm to my work.

Using CY7C64225 USB to UART Bridge Controller with Android - KBA81836

https://community.cypress.com/docs/DOC-11111

----------------------------------

Best regards,

obana

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Obana-san

Confirm to work this KBA.

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes
YoOb_1790021
Level 5
Level 5
Distributor - Marubun (Japan)
First solution authored 10 likes received 10 likes given

Hi Jenna-san,

I tried to translate this KBA81836 into Japanese.

Using CY7C64225 USB to UART Bridge Controller with Android - KBA81836

https://community.cypress.com/docs/DOC-11111

----------------------------------

タイトル:

Android での CY7C64225 USB-UART ブリッジ コントローラーの使い方について

質問:

Android でサイプレスの USB-UART ブリッジ コントローラーを使用できますか?

回答:

はい、Android カーネル ソースは Linux ベースです。 Android で CY7C64225 を使用するには、カーネルで CDCACM ドライバーを有効にする必要があります。

カーネルで CDC-ACM ドライバーを有効にするには、次の手順で行います:

  1. カーネル ソースのメニュー構成を開きます。
  2. Device Driver から、USB Support > USB modem (CDC ACM) support と辿ります。図に示すようにそのモジュールを選択します。



  3. カーネルを再構築し、Android デバイスを再起動します。
  4. サイプレス USB-UART ブリッジ コントローラーを Android デバイスに接続します。Android デバイスの /dev ディレクトリに ttyACM* ノードが作成されていることを確認します。
    * は、デバイス ノードの番号を表すワイルドカードです。ノードが存在する場合、CDC-ACM ドライバーはサイプレス USB-UART デバイスに正常にバインドされています。

デフォルトでは、Android は USB シリアル デバイスをエミュレートするアプリケーションを提供していません。Android で Microcom(ターミナル エミュレーション プログラム)を実行しているホストの場合、以下の手順を使用して CY7C64225 と通信し、データを流せます:

  1. busybox を http://www.busybox.net/downloads/binaries/latest/ からダウンロードします。ARM ベースのプラットフォームの場合は、busybox-ARMv6l を選択します。
  2. バイナリを rootfs の /system/binにコピーします。
  3. Android を起動し、コマンドシェルのルートアクセスを取得します。
  4. ターミナルで次のコマンドを実行します:
    cd /system/bin
    ./busybox-armv6l microcom -s 115200 /dev/ttyACM0

----------------------------------

Best regards,

obana

0 Likes