Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,

I would like to translate KBA225061 into Japanese.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
2 Replies
Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Original KBA:

Unused Pin Connection in MBR3 CapSense Design – KBA225061

Translated by Kenshow

==============================

タイトル: MBR3 CapSenseデザインの未使用ピン接続– KBA225061

バージョン:**

質問:

MBR3 CapSenseデザインで未使用のピンをどのように接続する必要がありますか?

回答:

MBR3データシートのピン配置セクションに従って、未使用のピン(EZ-Click™で構成されているが使用されていない)を接続することをお勧めします。

ピンがアプリケーションで使用されているかどうかに関係なく、コントローラーのすべてのピンが明確な論理状態にあることが必要です。フローティングピンである未使用のCapsenseピンを開いたままにすると、入力ノイズが発生し、電磁干渉(EMI)が増加し、消費電力が増加する可能性があります。これらのフローティングピンはアンテナとして機能し、電気的ノイズの影響を受けやすくなります。これは、おそらくCapSenseシステムと連動し、誤った結果につながる可能性があります。したがって、未使用のピンをグランドに接続することをお勧めします。これにより、ノイズに対するより優れたソリューションが提供されます。

ただし、ピンにAXRES機能がある場合は、起動時にこのピンがグランドに接続されていないことを確認してください。その他の場合には、デバイスがリセットされます。したがって、一般に、未使用のピンをAXRES機能でVDDに接続することをお勧めします。

GPOピンの駆動モードがオープンドレインの場合、ピンをグラウンドに接続することをお勧めします。これにより、チップの全体的な接地要件が改善され、ピンがフローティングにならないことが保証されます。GPOピンの駆動モードが強力な駆動である場合、内部でロジック0に駆動されるため、GPOピンをオープンのままにしておくことをお勧めします。これは、EMIの低減に役立ちます。

EZ-Clickで未設定のピンの場合、未使用のピンを接地して、ノイズの影響を受けにくいピンにすることをお勧めします。

==============================

20-Apr-2020

Kenshow

JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello,

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

After upload, You will receive the points as the word of KBA.

Due to the current delay of internal review, Please bear with me for the delayed the response.

It could be delayed, but it will be processed soon.

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo