cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

Kenshow
Esteemed Contributor

Hi,               

I would like to translate KBA84678 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator

Hi, Kenshow-san

Confirm to work this KBA.

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes
Kenshow
Esteemed Contributor

Hi Jenna-san,

                                

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

USB Selective Suspend Compliance Test - KBA84678

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: USBセレクティブサスペンドコンプライアンステスト - KBA84678

バージョン:**

質問:enCoRe MCUベースのUSBデバイスがUSBセレクティブサスペンドコンプライアンステストに合格することを確認するにはどうすればよいでしょうか?

回答:

USBデバイスは、電力を節約するために、指定された期間USBトラフィックがないことをデバイスが感知すると、自動的に一時停止状態になります。バスアクティビティが3 ms間観察されなかった場合、すべてのデバイスが「一時停止(suspend)」する必要があります。サスペンドモードでは、消費電流は2.5 mA以下でなければなりません。

enCoRe MCUベースのUSBデバイスがこれに準拠していることを確認するには、以下の手順に従います。

  1. enCoRe MCUの未使用ピンを高インピーダンスアナログモードに設定します。
  2. スリープタイマーを2 msに設定します。2 msごとにUSBバスアクティビティを確認します。バス上で3ミリ秒以上アクティビティがない場合は、デバイスをスリープモードにします。

サイプレスenCoRe MCUUSBコンプライアンスのテストに合格し、選択的なサスペンド電流は2.5 mA未満です。

現在のテスト手順の選択的な中断については、このリンクをクリックしてください

==============================

28-August-2020

  Kenshow

0 Likes
Top labels