Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

keni_4440091
Level 7
Level 7
500 replies posted 100 solutions authored 50 solutions authored

Dear supporter

I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.

USB PD negotiation during mismatch of capabilities - KBA232916

Regards,

Nino

 

1 Solution

Dear Jenna

The following shows the translation in Japanese for targeted KBA.

Please confirm and double check.

Regards,

Nino

 

能力が不一致の時のUSB PDネゴシエーション – KBA231916

 

Version: **

 

PDネゴシエーションは、シンクが最も高いPDOから開始し、自身の能力に従って電圧に一致するソースPDOを探すことで発生します。

ソースPDOの電流により、2つの事が発生します。

 

  • ソースPDOの電流がシンクの動作電流よりも大きい場合、ソースPDOは自身の動作電流で要求を送り、同じ電流を流します。
  • ソースPDOの電流がシンクPDOの動作電流よりも小さい場合、前述のソースの動作電流と、セットした「能力不一致」ビットの要求を送ります。

 

パワー供給仕様書 R3の6.4.2.3章では以下のように記載されています。

 

シンクが、ソースにより提供される能力からのパワー要求を満たせない場合に能力不一致が発生します。この場合、シンクは提供される能力からの有効な要求を行い、「能力不一致」ビットをセットします。

 

シンクが、このビットを設定されてアドバタイズされた能力への応答にリクエストデータオブジェクトを返信してきた場合、ソースが供給できない電力をシンクが要求していることを示しています。これは、使用不可能な電圧か、または使用可能電流量かのどちらかの原因である可能性があります。この時点で、ソースは要求メッセージの中の情報をSink_Capabilitiesメッセージの内容と組み合わせて使用する事ができ、フル動作のためのシンクで必要な電圧および電流を確認できます。

これらの動作が実行される場合、有効な要求メッセージは以下を意味します。

  1. オブジェクトポジションフィールド:最後に受診したSource_Capabilitiesメッセージの中のオブジェクトへの参照が含まれます。
  2. 動作電流/電力フィールド:Source_Capabilitiesメッセージの中で提供される最大電流/電力以下の値が含まれます。
  3. Givebackフラグが「0」に設定されている場合、最大動作電流/電力フィールドがあることを示しています。
  • 能力不一致ビットが「1」に設定されている場合:
  • 最大動作電流/電力フィールドには、Object Positionフィールドで参照されたようなSource_CapabilitiesメッセージのPDOで提供される最大電流/電力よりも大きな値を含む場合があります。これは、提供されているよりもより大きい電流/電力が必要であることを示すシンクを有効にします。シンクに異なる電圧が求められる場合、そのSink_Capabilitiesメッセージにより示されます。
  • 能力不一致ビットが「0」に設定されている場合:
    • 最大電流/電力フィールドには、Object Positionフィールドで参照されたようなSource_CapabilitiesメッセージのPDOで提供される最大電流/電力以下の値を含みます。

 

4. GiveBackフラグが「1」に設定されている場合、つまり、最小動作電流/電力フィールドがある場合:

  • 最小動作電流/電力フィールドには、動作電流/電力フィールドよりも小さい値を含んでいます。

シンクとしてBCRを使用した例:

この例は、以下を要求します:

1) CY4532 EZ-PD CCG3PA 評価キット

2) CY4500 EZ-PD プロトコルアナライザー

3) CY4533 EZ-PD バレル接続変換(BCR評価キット

セットアップのブロック図:

 

keni_4440091_5-1625038630250.png

ソース 1 PDO使用可能: 5V@3Aおよび10V@3A

 

keni_4440091_6-1625038680102.png

1. ソース 1 PDO能力

BCRシンク要求:12V

使用可能なソースPDOは5Vおよび10Vだったので、ネゴシエート電圧はPD仕様に準拠した10Vでした。

 

keni_4440091_7-1625038739236.png

2. BCRシンク能力不一致および要求

 

使用可能なソース 2 PDO:5V@ 3A および13V@ 3A

 

keni_4440091_8-1625038789227.png

3. ソース 2 PDO 能力

 

BCRシンク要求:15V@3A

使用可能なソースPDOは5Vおよび13Vだったため、ネゴシエート電圧は13Vです。

 

keni_4440091_9-1625038829173.png

4. BCRシンク能力不一致および要求

View solution in original post

0 Likes
3 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Nino-san

Confirm to work this KBA.

Thank you,

Best regards, 

Jenna Jo
0 Likes

Dear Jenna

The following shows the translation in Japanese for targeted KBA.

Please confirm and double check.

Regards,

Nino

 

能力が不一致の時のUSB PDネゴシエーション – KBA231916

 

Version: **

 

PDネゴシエーションは、シンクが最も高いPDOから開始し、自身の能力に従って電圧に一致するソースPDOを探すことで発生します。

ソースPDOの電流により、2つの事が発生します。

 

  • ソースPDOの電流がシンクの動作電流よりも大きい場合、ソースPDOは自身の動作電流で要求を送り、同じ電流を流します。
  • ソースPDOの電流がシンクPDOの動作電流よりも小さい場合、前述のソースの動作電流と、セットした「能力不一致」ビットの要求を送ります。

 

パワー供給仕様書 R3の6.4.2.3章では以下のように記載されています。

 

シンクが、ソースにより提供される能力からのパワー要求を満たせない場合に能力不一致が発生します。この場合、シンクは提供される能力からの有効な要求を行い、「能力不一致」ビットをセットします。

 

シンクが、このビットを設定されてアドバタイズされた能力への応答にリクエストデータオブジェクトを返信してきた場合、ソースが供給できない電力をシンクが要求していることを示しています。これは、使用不可能な電圧か、または使用可能電流量かのどちらかの原因である可能性があります。この時点で、ソースは要求メッセージの中の情報をSink_Capabilitiesメッセージの内容と組み合わせて使用する事ができ、フル動作のためのシンクで必要な電圧および電流を確認できます。

これらの動作が実行される場合、有効な要求メッセージは以下を意味します。

  1. オブジェクトポジションフィールド:最後に受診したSource_Capabilitiesメッセージの中のオブジェクトへの参照が含まれます。
  2. 動作電流/電力フィールド:Source_Capabilitiesメッセージの中で提供される最大電流/電力以下の値が含まれます。
  3. Givebackフラグが「0」に設定されている場合、最大動作電流/電力フィールドがあることを示しています。
  • 能力不一致ビットが「1」に設定されている場合:
  • 最大動作電流/電力フィールドには、Object Positionフィールドで参照されたようなSource_CapabilitiesメッセージのPDOで提供される最大電流/電力よりも大きな値を含む場合があります。これは、提供されているよりもより大きい電流/電力が必要であることを示すシンクを有効にします。シンクに異なる電圧が求められる場合、そのSink_Capabilitiesメッセージにより示されます。
  • 能力不一致ビットが「0」に設定されている場合:
    • 最大電流/電力フィールドには、Object Positionフィールドで参照されたようなSource_CapabilitiesメッセージのPDOで提供される最大電流/電力以下の値を含みます。

 

4. GiveBackフラグが「1」に設定されている場合、つまり、最小動作電流/電力フィールドがある場合:

  • 最小動作電流/電力フィールドには、動作電流/電力フィールドよりも小さい値を含んでいます。

シンクとしてBCRを使用した例:

この例は、以下を要求します:

1) CY4532 EZ-PD CCG3PA 評価キット

2) CY4500 EZ-PD プロトコルアナライザー

3) CY4533 EZ-PD バレル接続変換(BCR評価キット

セットアップのブロック図:

 

keni_4440091_5-1625038630250.png

ソース 1 PDO使用可能: 5V@3Aおよび10V@3A

 

keni_4440091_6-1625038680102.png

1. ソース 1 PDO能力

BCRシンク要求:12V

使用可能なソースPDOは5Vおよび10Vだったので、ネゴシエート電圧はPD仕様に準拠した10Vでした。

 

keni_4440091_7-1625038739236.png

2. BCRシンク能力不一致および要求

 

使用可能なソース 2 PDO:5V@ 3A および13V@ 3A

 

keni_4440091_8-1625038789227.png

3. ソース 2 PDO 能力

 

BCRシンク要求:15V@3A

使用可能なソースPDOは5Vおよび13Vだったため、ネゴシエート電圧は13Vです。

 

keni_4440091_9-1625038829173.png

4. BCRシンク能力不一致および要求

0 Likes
Infineon_Team
Moderator
Moderator
Moderator
First comment on blog First like received 10 replies posted

Hi, Nino san,

Sorry for the late response, Confirmed to receive this KBA.

Thank you for your contribution.

Thanks,
Infineon

0 Likes