Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation -Troubleshooting PyOCD Issues - KBA228421

KoSa_1909416
Level 4
Level 4
100 sign-ins 50 sign-ins 25 sign-ins

Hi,

I tried to translate this KBA228421 into Japanese.

https://community.cypress.com/docs/DOC-18159

----------------------------------------------------------------
タイトル:PyOCDの問題のトラブルシューティング

この記事では、Mbed™OSアプリケーションのデバッグ時に発生するPyOCDに関連した問題について説明します。

PyOCDは、CMSIS-DAPを使用したマイクロ コントローラーのプログラミングとデバッグに使用されるオープンソースのPythonライブラリです。


サイプレス ターゲットへのサポートは、PyOCDリリース 0.16.1. で追加されました。
したがって、サイプレスが製造したターゲットをデバッグするには、PyOCDバージョン0.16.1以降が必要です。
サポートされているプラットフォームのリストは、MBed OSサイプレスパートナーページ Mbed OS Cypress Partner page にあります。

ターミナル ウィンドから次のコマンドを実行して、インストールされているPyOCDのバージョンを確認します。
  ・pyocd - -version

コマンド出力に次のエラーがある場合、

     (1)Error: Unsupported board found 1901

zu1.jpg

原因    :0.16.1より古いバージョンを使用すると、次のエラーが発生します。 gdbを使用したターゲットへの接続は失敗します。

解決策:次のコマンドを使用して、最新の安定したバージョンのPyOCDにアップグレードします。

 ・pipinstall -U pyocd

     (2) Error: Operation not supported or unimplemented on this platform

zu2.jpg

原因    :PyOCDバージョン0.17.0を使用している可能性があります。 このバグは新しいバージョンで修正されました。

解決策:PyOCDの最新の安定バージョンにアップグレードします。

     (3) Error: AttributeError: 'CY8C6xxA' object has no attribute 'options'

zu3.png

原因    :PyOCDバージョン0.21.0は、サイプレスのターゲット スクリプトにバグがあると報告されています。

回避策:C:\ Python \ Lib \ site-packages \ pyocd \ target \ builtin にあるPythonインストールディレクトリの二つのファイル

               target_CY8C6xx7.pyおよびtarget_CY8C6xxA.pyを更新します。

     target_CY8C6xx7.pyの221行目と223行目を次のように変更します。

zu4.png

     target_CY8C6xxA.pyの412行目と414行目に次の変更を加えます。

zu5.png

解決策:この問題はPyOCDバージョン0.22.0で修正されています。

              そのバージョン以降にアップグレードしてください。

              特定のバージョンにアップグレードするには、次のコマンドを使用します

 ・pipinstall pyocd == 0.22.0

     (4) Error: Error in services launch sequenceStarting pyOCD GDB Server timed out.

zu6.png

原因   :キットがDAPLinkモードではありません。 PyOCDは、ターゲットでCMSIS-DAP機能を必要とします。

              これは、DAPLinkモードを介してサイプレスキットで利用できます。

解決策: firmware loader を使用して、KitProg3がDAPLinkをサポートする最新バージョンにアップグレードし、

               モード切り替えボタンを使用してキットをDAPLinkモードに切り替えます。

----------------------------------------------------------------

Best Regards,

Sakagami

0 Likes
0 Replies