Hi, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Would you process to translate?
Thanks
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Traveo II Automotive Body Controller - FAQ – RTC - KBA232509
Thanks,
Kenshow
==============================
タイトル: TraveoII自動車ボディコントローラー - FAQ – RTC-KBA232509
19. RTC
19.1.Traveo IIデバイスのRTCの許容範囲はどれくらいですか?
RTCの許容誤差は、基本的にRTC入力クロックの許容誤差に依存します。RTC入力クロックには、Watch Crystal Oscillator(WCO)、LPECO、またはILOを使用できます。
RTC入力クロックに外部発振器を使用する場合、外部発振器の精度はRTC許容誤差です。ILOがRTC入力クロックに使用される場合、ILOの精度はRTCの許容誤差です。
ILO AC仕様については、デバイスのデータシートを参照してください。
19.2.Traveo IIデバイスのRTCは温度キャリブレーションをサポートしていますか?
Traveo IIデバイスのRTCは、512 Hz、1 Hz、および2Hzのキャリブレーション波形出力をサポートします。WCOまたはLPECOを校正することにより、RTCの精度が向上します。CLK_LFも校正できます。セクション21.7 TraveoII自動車ボディコントローラーエントリーファミリーアーキテクチャのWCO / LPECOキャリブレーションテクニカルリファレンスマニュアル(002-19314 Rev. * F)を参照してください。
温度校正を考慮する必要がある場合は、RTC_CALL出力ピンで各実験温度(たとえば、-40℃、25℃、105℃)条件の校正波形を監視し、各温度条件の理想的な基準波形と比較する必要があります
==============================
24-Feb-2021
Kenshow
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi, Kenshow-san
Well receive your translation version.
This has been released to community, you will be rewarding point as a thank you for your work.
If you have any question, please let me know.
Thank you,