cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

keni_4440091
Esteemed Contributor

Hi

I want to translate KBA224663, please confirm to my work.

Regards,

Nino

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator

Hi, Nino-san

Confirm to work this KBA.

Thanks,

jenna

Jenna Jo
0 Likes
keni_4440091
Esteemed Contributor

サイプレス車載PMICの熱抵抗θJA — KBA224663

バージョン 6

chaitanyav_41 2018/07/24 23:12 に作成。ChaitanyaV_61 2019/08/12 21:07 に変更。

Author: jingw_51     Version: **

質問:

S6BP20XAシリーズ、S6BP50XAシリーズ、およびS6BP401Aの熱抵抗はいくらですか?

回答:

S6BP201AS6BP202AおよびS6BP203Aの熱抵抗は同じで、下記の様に計算されます:

θJA = (150°C-25°C)/3.324W=37.6°C/W

ここでデータシートに記載しているように、150は絶対最大ジャンクション温度、25は周囲温度、および3.324は消費電力になります。

S6BP501AおよびS6BP502Aの熱抵抗は同じで、下記の様に計算されます:

θJA = (150°C-25°C)/4.28W=29.2°C/W

ここでデータシートに記載しているように、150は絶対最大ジャンクション温度、25は周囲温度、および4.28は消費電力になります。

S6BP401Aの熱抵抗は下記の様に計算されます:

θJA = (150°C-25°C)/6.94W=18°C/W

ここでデータシートに記載しているように、150は絶対最大ジャンクション温度、25は周囲温度、および6.94は消費電力になります。

まとめ:

パーツナンバー

S6BP201A

S6BP202A

S6BP203A

S6BP501A

S6BP502A

S6BP401A

熱抵抗 θJA

37.6°C/W

29.2°C/W

18°C/W

パッケージ

ETSSOP16 16-pin (SEC016)

QFN 32-pin (VNG032)

QFN 40-pin (VND040)

熱特性評価基準

76.2 mm x 114.3 mm
  4-
レイヤ FR-4 ボード
  JESD51-7

電源管理の熱設計に関しての詳細な情報はAN218263 車載電源管理システム熱設計を参照して下さい。

熱抵抗の詳細な情報はAN201006 熱考慮およびパラメータを参照して下さい

269 閲覧 カテゴリ: Other Technologies: Power Management

タグ: voltage regulator, power management, boost regulator, buck regulator, switching regulators, analog, thermal resistance, pmic, mcd - auto - analog, thermal design

0 Likes
Top labels