Community Translation - Supported Part Numbers of PSoC4 IEC 60730 Class B and IEC 61508 SIL Safety Software Library Example Projects – KBA224494

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,

I would like to translate KBA224494 into Japanese.

Thanks,

Kenshow


Original KBA:

Supported Part Numbers of PSoC4 IEC 60730 Class B and IEC 61508 SIL Safety Software Library Example ...

Translated by Kenshow

==============================

タイトル: PSoC4 IEC 60730クラスBおよびIEC 61508 SILセーフティソフトウェアライブラリサンプルプロジェクトをサポートされている部品番号 – KBA224494

バージョン:**

質問:

PSoC 4000PSoC 4100/4200、およびPSoC 4200Mシリーズでサポートされる部品番号は、Cypressのアプリケーションノート, AN89056のAppendix C記載されています。PSoC 4000SPSoC 4100S、およびPSoC 4100S Plusの部品についてはどうなのでしょうか?

回答:

PSoC 4000S、PSoC 4100S、およびPSoC 4100S Plusは、PSoC 4000およびPSoC 4100/4200と比較すると、アーキテクチャとレジスタが異なります。ただし、ライブラリのサンプルプロジェクトは、いくつかの変更を加えてPSoC 4000S、PSoC 4100S、およびPSoC 4100S Plusに移行できます。現在、クロック、CPU、フラッシュ、割り込み、I/O、およびRAMの例は、PSoC 4000S、PSoC 4100S、およびPSoC 4100S Plusで評価されています。SPI、UART、およびウィンドウ化されたWDTセルフテストはUDBブロックを使用し、UDBを備えた部品のみをサポートします。お客様は、これらのライブラリのサンプルプロジェクトを参照し、独自のコードをライブラリと統合して、認定を取得できます。 PSoC 4000SPSoC 4100S 及び PSoC 4100S Plusデータシートにリストされているすべての部品番号はマイグレーションできます。詳細については、Cypressのセールスチームまたはテクニカルサポートチームにお問い合わせください

参考文献:

AN89056 - PSoC 4 - IEC 60730 Class B and IEC 61508 SIL Safety Software Library

PSoC 4: PSoC 4000S Family Datasheet Programmable System-on-Chip (PSoC)

PSoC 4: PSoC 4100S Family Datasheet Programmale System-on-Chip (PSoC)

PSoC 4: PSOC 4100S Plus Datasheet Programmable System-on-Chip (PSoC)

==============================

28-Apr-2020

Kenshow

0 Likes
1 Reply
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello, Kenshow-san,

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

After upload, You will receive the points as the word of KBA.

Due to the current delay of internal review, Please bear with me for the delayed the response.

It could be delayed, but it will be processed soon.

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo
0 Likes