cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

keni_4440091
Esteemed Contributor

Dear supporter

I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.

Source and Sink Charging Specifications of CCG3PA Parts. - KBA233421

Regards,

Nino

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator

Hi, Nino-san

Confirm to work this KBA.

Thanks,

Best regards, 

Jenna Jo
0 Likes
keni_4440091
Esteemed Contributor

Dear Jenna

The following shows the translation in Japanese for targeted KBA.

Please confirm and double check.

Regards,

Nino

--------------------------------------------------------------

CCG3PAパーツのソースおよびシンク充電仕様 – KBA233421

 

Version: **

 

質問: CCG3PAのソースおよびシンク充電仕様は?

 

回答: 以下の表は、CCG3PAのソースおよびシンク充電仕様を表しています。

 

keni_4440091_1-1628040217952.png

 

パーツ1CYPD3171

 

  • パワーバンクアプリケーション:
    • タイプCポートは、ソースとして動作中、QC(クイックチャージまたはQualcommクイックチャージ)4.0QC 3QC 2Appleチャージ 2.4A、およびAFCをサポートします。シンクアプリケーションの間、QCはサポートされませんが、BC 1.2およびAppleチャージはサポートします。
    • タイプ-Aポートは、QC 3.0Appleチャージ、BC1.2Samsung GalaxyFCPおよびAFCをサポートするよう構成できます。

 

QC 2およびQC 3シンクは、Dp-Dmライン電圧に基づいており、QC 4.0プロトコルはUSB-PD 3.0 PPSを使用しているため、CCG3PAは、シンクの役割ではUSB-PD 3.0 PPSをサポートしません。

 

  • 車載充電アプリケーション:QC 4.0QC 3.0AFCおよびAppleチャージをサポートします。

 

パーツ2: CYPD3174

 

  • ソースアプリケーションのみを対象とします。
  • QC 4+をサポートし、QC 3.0/QC 2.0バックワード準拠を提供します。QC 4.0は、USB PD3.0機能およびPPS(3V-11V@20 mV)をサポートします。
  • ソースアプリケーションは、16-ピンSOICおよび24-ピンQFNパッケージのオプト-カプラフィードバックに基づいた電源アダプターを含んでいます。

 

パーツ3: CYPD3175

 

  • タイプ-Cポートは、USBPD 3.0、QC 4.0、Appleチャージ 2.4A、およびAFCをサポートします。
  • タイプ-Aポートは、QC 3.0、AppleチャージおよびAFCをサポートします。
  • このチップのターゲットアプリケーションは直接フィードバックに基づく電源アダプターです。

 

Labels  Other

Tags:   AFC   bc1.2   cypd3171   cypd3174   cypd3175   FCP.   pd3.0   power adapter   power delivery   powerbank   PPS   provider   QC

 Add tags

0 Likes
Top labels