Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - Significance of the Write Enable Latch (WEL) Bit in Serial SPI FRAM and the Write Enable (WEN) Bit in Serial SPI nvSRAM - KBA88148

MaMi_1205306
Level 7
Level 7
500 replies posted 50 solutions authored 25 likes received

Dear Sirs and  Madams,

I would like to translate KBA88148, please confirm to my work.

Regards,

Masashi

// PS

Is there a recommended Japanese font?
You have to select the font when you edit in the image when you modify the English text in the image.

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello, Masahi-san

Confirm for your work,

no, I don't have any recommendation for Japanese font.

Please use the font you want.

FYI, i used Yugotic for upload to Web.

Thanks.

jenna

Jenna Jo
0 Likes

jenna -san,

I translated KBA88148 into Japanese.

We would appreciate it if you could confirm.

Regards,

Masashi

/********************************************************************************************************************************************/

Significance of the Write Enable Latch (WEL) Bit in Serial SPI FRAM and the Write Enable (WEN) Bit i...

シリアルSPI FRAMの書き込み有効ラッチ(WEL)ビットとシリアルSPI nvSRAMの書き込み有効(WEN)ビットの重要性-KBA88148

userc_45255 が 2013/09/12 23:01 に作成。JyothishK_01 モデレータ が 2017/09/03 21:24 に変更。      

Version: **

質問:

シリアルSPI FRAMのステータスレジスタの書き込みイネーブルラッチ(WEL)ビットとシリアルSPI nvSRAMのステータスレジスタの書き込みイネーブル(WEN)ビットは何を意味していますか?

回答:

シリアルSPI FRAMについて考えてみましょう。

書き込み操作(ステータスレジスタやメモリへの書き込みなど)の前にWRENコマンドを発行する必要があります。

WRENオペコードを送信すると内部書き込みイネーブルラッチが設定されます。

これはステータスレジスタのWELフラグで示されます。 WEL = 1は書き込みが許可されていることを示します。

ステータスレジスタのWELビットに書き込みを試みても、このビットの状態には影響しません。

WELは書き込み操作の最後の/ CSの立ち上がりエッジで自動的にクリアされます。

したがって、別のWRENコマンドを使用せずにステータスレジスタ、またはメモリへさらに書き込むことはできません。

書き込み不可(WRDI)オペコードを発行することによりWELビットを手動でクリアできます。

加えて、WRENオペコードとWRITEオペコードの間でステータスレジスタ(RDSRオペコード)を読み取っても、

WELビットはクリアされないことに注意してください。

したがって、一部のユーザーはWRENの直後にステータスレジスタを読み取り、WELビットが設定されていることを確認します。

ただし、書き込み操作を完了するためにWELビットを読み取る必要はありません。

1.png

シリアルSPI nvSRAMも同し説明が提供されます。

ステータスレジスタのビット1は、シリアルSPI FRAMの場合はWELとして指定され、

シリアルSPI nvSRAMの場合はWENとして指定されることに注意してください。

0 Likes