Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

MotooTanaka
Level 9
Level 9
Distributor - Marubun (Japan)
Beta tester First comment on KBA 1000 replies posted

Hi,

I'd like to translate this KBA224493 into Japanese.

moto

Original KBA: KBA224493

Route Internal Clock Out to a Pin in PSoC 6 – KBA224493

Translated by: MoTa_728816

=======================

タイトル: PSoC 6 の内部クロックをピンに出力する - KBA224493

質問:

PSoC 6 で内部クロックを他の目的の為にピンに出力するのにはどうしたら良いでしょうか?

回答:

すべての PSoC 6 では、CLK_HF[4] (または CLK_HF[5]) の出力は P0[0] か P0[5] に出力することが可能です。すべての内部クロックソース (IMO, ECO, EXTCLK, BLE ECO, ILO, PLIO, WCO, Digital Signal) は内部クロックパスを経由して CLK_HF[4] (または CLK_HF[5]) に接続することが可能です、そのため内部クロックソースのどれでも直接(あるいは 2/4/8 分周したものを) P[0] または P0[5] ピンから取得することが可能です。

PSoC Creator で内部クロックをピンに出力する方法は簡単です:

 1. 必要な内部クロックソースを CLK_HF[4]に設定し、適切な分周比を選びます。

 2.  Clock コンポーネントを回路図に配置して、その Clockコンポーネントのソースを CLK_HF[4] に設定します。

 3.  Digital Output Pin コンポーネントを回路図に配置して、P0[0] か P0[5] に設定します。

   この Digital Output Pin コンポーネントと Clock コンポーネントを接続します。

                              図 1. PSoC Creator でのクロックの設定と部品の配置

001-pastedImage_2.png002-pastedImage_3.png

UDB を内蔵している PSoC 6 では、 UDB/DSI を使用して CLK_HF をピンに出力するもう一つの方法があります。この場合、出力するピンは P0[0] や P0[5] に限定されず全ての GPIO ピンを使用することが可能です。

図 2 に 最上位の回路図を示します。

                                   図 2. 最上位の回路図

               003-pastedImage_12.png

注意: PSoC Creator では P0[0] と P0[5] は EXT_CLK ピンとして指定されています;もし P0[0] か P0[5] のどちらかが EXT_CLK ピンとして使用されている場合、もう一方のピンをクロック出力用に使用することが可能です。

ModusToolBox 2.0 でも、clock editor を使用して設定することで、内部クロックを P0[0] か P0[5] に出力するのは同様に容易です。例えば、内部の WCO クロックを P0[5] に出力したい場合、以下の図のように ModusToolBox の clock editor で設定することができます。

004-2.jpg

005-1.jpg

=======================

26-Mar-2020

moto

2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello, Tanaka san

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

You will receive the points as the word of KBA.

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello, Tanaka-san

PSoC 6 の内部クロックをピンに出力する - Community Translated (JA)

Your translation work has been published, please let me know - if there is issues.

Thanks for your work and waiting to be published.

You will be rewarded score as the token of appreciation.

Thanks for your continuous contribution.

Regards,

Jenna Jo

Jenna Jo