Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - Reference Voltage Options in PSoC® Analog Coprocessor - KBA211664

Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,

I would like to translate KBA211664 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello, Kenshow-san

Confirm to work this KBA.

please work on it

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes

Hi Jenna-san,

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

Reference Voltage Options in PSoC® Analog Coprocessor - KBA211664

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: PSoC®アナログコプロセッサの基準電圧オプション - KBA211664

バージョン:**

質問:

PSoCアナログコプロセッサのさまざまな基準電圧オプションは何ですか?

回答:

PSoCアナログコプロセッサには、内部バンドギャップ電圧または電源電圧VDDAを使用して4つの異なる基準電圧を生成するプログラマブルリファレンスブロック(PRB)があります。基準電圧は、VSSからバンドギャップ電圧またはVDDAまでの16段階で変更できます。

PSoC Creator™IDEには、基準電圧を生成および使用するための2つのコンポーネントが用意されています。

1. Voltage ReferenceVref)(電圧リファレンス)コンポーネント
2. Programmable Voltage ReferencePVref プログラム可能な電圧リファレンス)コンポーネント

1.  Vrefコンポーネントは、図1に示すように、VDDAまたはSystem wide referenceオプションで固定リファレンス電圧を生成するために使用されます。


1. Vrefコンポーネントの設定                  

1.png

System wide reference システム全体の基準)が選択されている場合、図2に示すように、基準電圧を設定するには、<Project_Name> .cydwrファイルで追加の設定が必要です。
   

2.デザイン全体の基準電圧設定

2.png

  デザイン全体の電圧リファレンスは、PRBからの4つのリファレンス電圧回路の1つを使用します。次の構成オプションがあります。    注:バンドギャップリファレンスゲインはグローバル設定です。この設定は、PRB4つの基準電圧回路すべてに適用されます。

VDDAは電源電圧です。これは<Project_Name> .cydwrファイルで設定され、コンポーネントがVDDAの値と派生した基準電圧を表示するようにします。  上記のパラメータを設定すると、システム全体の参照オプションを持つVrefコンポーネントを使用できます。Vrefコンポーネントの複数のインスタンスがデザインで可能です。すべてのインスタンスは、同じ構成の同じPRBリファレンス回路を使用します。Vrefコンポーネントの詳細については、 Vref Component datasheetをご参照願います。
 

1.      Reference Source 1.2V BandgapまたはVDDA

2.      Bandgap Reference Gain 1xまたは2x

3.      Voltage Reference Value – VDDAまたはゲインを使用したVSSからバンドギャップ電圧までの16のオプション

4.      VDDA references active during Deep Sleep Enable またはDisable

2. PVrefコンポーネント PVrefコンポーネントの各インスタンスは、PRB1つの基準電圧回路を使用します。PRBには4つの基準電圧回路があるため、PVrefコンポーネントの4つのインスタンスをデザインで使用できます。図3は、PVrefコンフィグレーションウィンドウを示しています。Reference SourceBandgap またはVDDAとして選択し、電圧基準を16の使用可能なオプションから選択する必要があります。

3. PVrefコンポーネントの構成

  3.png

  バンドギャップ電圧ソースは、図2に示すように、<Project_Name> .cydwrファイルで構成されたバンドギャップ基準ゲインに応じて、1.2 Vまたは2.4 Vになる可能性があることに注意してください。

  PVRefコンポーネントの詳細については、PVrefコンポーネントのデータシートを参照してください。Programmable Reference BlockPRB)のアーキテクチャについては、テクニカルリファレンスマニュアルを参照してください。

==============================

27-May-2020

Kenshow

0 Likes