Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - Reduce Delay Observed During I2C Read Operations In USB-Serial – KBA227320

yasa_4608926
Level 4
Level 4
100 sign-ins 10 replies posted 10 questions asked

Hi,

I tried to translate this KBA229765 into Japanese.

Reduce Delay Observed During I2C Read Operations In USB-Serial – KBA227320

Reduce Delay Observed During I2C Read Operations In USB-Serial – KBA227320

=========================

タイトル:

USBシリアルでのI2Cリード動作中に観測される遅延を減らす

Version: **

質問:

USBシリアルをI2Cマスターとして使用する場合、I2Cリード動作中に観測される遅延をどうすれば減らすことができますか?

回答:

USBシリアルでのI2Cリード動作には、I2C_Write() と I2C_Read() API の使用が含まれます。したがって、デバイスに対するライトコマンドとリードコマンドの送信の間に遅延が生じる可能性があります。

この遅延を減らすには、あなたのアプリケーションに、このKBAで添付されている修正された “cyusbserial.dll” ファイルを使用します。API 間で観測される遅延は、USB-Serial SDK に含まれる cyusbserial.dll ファイルを使用して生成されるものよりも大幅に少なくなり、数千マイクロ秒オーダーに減少します。

USB-Serial SDK にある既存の examples で新しい cyusbserial.dll ファイルを使用するには、<インストールディレクトリ>Cypress\USB-Serial SDK\library に移動し、“cyusbserial” フォルダを添付のフォルダに置き換えます。

注: 遅延は、ホストシステム上のプロセッサやOSによって異なる場合があります。

0 Likes
1 Reply
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

After upload, You will receive the points as the word of KBA.

Due to the current delay of internal review, Please bear with me for the delayed the response.

It could be delayed, but it will be processed soon.

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo
0 Likes