Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,               

I would like to translate KBA222693 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Kenshow-san

Confirm to work this KBA, please work to do.


Thanks,

Jenna

Jenna Jo
0 Likes
Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi Jenna-san,

                                

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

Recovering Corrupted Boot EEPROM of FX2LP – KBA222693

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: FX2LPの破損したブートEEPROMの回復 – KBA222693

バージョン:**

質問:

FX2LPに接続されている破損したブートEEPROM(大きなEEPROMC2ロード)をどのようにすれば回復できますでしょうか?

回答:

FX2LPは次の3つの方法で起動できます。

  1. USB経由
  2. C0ロード(小さなEEPROMを使用)
  3. C2ロード(ファームウェアを含む大きなEEPROMを使用)

このKBAは、FX2LPがC2負荷にさらされたときのEEPROMの回復に対処します(大きなEEPROMを使用)。

大きなEEPROMブートを使用すると、EEPROMの内容が変更されたり、クラッシュしたりする場合があります。これにより、デバイスが接続されるたびに「Unknown device不明なデバイス)」として表示される可能性があります。この状況は、I2C SDAおよびSCLラインが引き出されている場合に回復できます。

  • I2Cの SCLおよびSDAラインをGND(A2A1A0 – 000)に短絡したアドレスラインで小さなEEPROM(おそらくCY3684 DVKまたは適切なEEPROMを備えたその他の外部ボード上)に接続します。
  • 小さなEEPROMに適切な値をロードします(最初のバイトはC0)。

デバイスがUSBホストに接続されると、FX2LPは最初に小さなEEPROMを探し、最初のバイトがC0EEPROMを見つけると、FX2LPは小さなEEPROMからデータをロードし、大きなEEPROMは考慮されません。 。デバイスがホストPCで起動したら、サイプレスUSBコントロールセンターを使用して大きなEEPROMの内容を変更できます。

==============================

9-July-2020

Kenshow

0 Likes