Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

KaKi_1384211
Level 6
Level 6
100 replies posted 50 replies posted 50 questions asked

【タイトル】

HyperBus MemoryRWDS端子の推奨処理について - KBA224897

【質問】

HyperBus MemoryRWDS端子はWeak Pull-down処理を推奨します。

【回答】

RWDSはホストコントローラの入力信号(Clock) とデータストローブ(DS) と共に同期Readのためのソースとして使用されます。

一般に入力信号の不安定な状態、中間電位を防ぐために、入力信号をフローティングにするべきではありません。

その際、RWDS端子に関しては、Weak Pull-down処理を推奨します。

Memoryは動作の最後にRWDSを論理的Lowの状態へドライブします。(1を参照してください。)

RWDS端子のWeak Pull-down処理により、次の動作が開始するまで、RWDSを論理的Lowの状態に保持します。

2と図3 ”Back to Back Read Operation” 時のRWDS端子のWeak Pull-down処理とWeak Pull-up処理を比較しています。

図1. HyperBus Read Operation

pastedImage_6.png

図2. Back-to-Back Read Operations - Weak Pull-Down for RWDS

pastedImage_7.png

図3. Back-to-Back Read Operations - Weak Pull-Up for RWDS

pastedImage_0.png

0 Replies