- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I would like to translate KBA229895 into Japanese.
Thanks,
Original KBA:
Read Sector Protection Status from ID-CFI ASO in GL-S and GL-T Flash Families – KBA229895
Translated by Kenshow
==============================
タイトル: GL-SおよびGL-TフラッシュファミリーのID-CFI ASOからセクター保護ステータスを読み取る – KBA229895
バージョン:**
質問:
GL-SのID-CFI ASOから読み取ったセクター保護ステータスは、PPBおよびDYBによって示されるステータスと一致しません。ID-CFI ASOからセクター保護ステータスを正しく読み取るにはどうすればよろしいでしょうか?
回答:
GL-SおよびGL-Tフラッシュファミリーのセクター保護状態は、永続保護ビット(PPB)と動的保護ビット(DYB)の組み合わせによって決まります。関連するPPBまたはDYBが0に設定されているか、両方が0に設定されている場合、セクターは保護されます。関連するPPBとDYBの両方が1に設定されている場合、セクターは保護されません。
関連するPPBとDYBの組み合わせをチェックする以外に、GL-SおよびGL-Tフラッシュファミリーは、セクター保護ステータスをチェックする簡単な方法も提供します。ID-CFIの場所02hは、ID-CFI enterコマンドで使用されるセクターアドレス(SA)によって選択されたセクターのセクター保護ステータスを示します。ID-CFIロケーション02hのデータが1の場合、セクターが保護されていることを示しています。データが0の場合、セクターは保護されていません。
ID-CFIからセクター保護ステータスを正しく読み取るには、次の要件を満たす必要があります。
- ID-CFIロケーション02hを読み取るためのアクセス時間は常にtACCです。
- ID-CFIロケーション02hの読み取りでは、CE#が読み取り前にHighになり、読み取りを開始するためにLowに戻る必要があります(非同期読み取りアクセス)。
- ID-CFIロケーション02hと他のID-CFIロケーションの間で読み取られるページモードはサポートされていません。
- 1つ以上のセクターの保護ステータスを読み取るには、ID-CFI ASOを終了し、チェックするセクターの新しいSAを使用して再びID-CFI ASOに入る必要があります。
==============================
11-May-2020