Community Translation - Putting 2073x, 2070x, and 20719 Based Devices or Modules in HCI Mode – KBA225450

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
KaNa_3391246
Level 5
Level 5
Distributor - Marubun (Japan)
10 solutions authored First comment on KBA 5 solutions authored

Hi,

I tried to translate following one into Japanese.

Putting 2073x, 2070x, and 20719 Based Devices or Modules in HCI Mode – KBA225450

https://community.cypress.com/docs/DOC-16170

=========================

タイトル:

2073x、2070x、および20719ベースのデバイスまたはモジュールをHCIモードにする

質問:

UARTインターフェイス経由で外部ホストからHCIコマンドを受け入れるように、

2073x、2070x-A2、および20719-B1デバイスをHCIモードに設定するにはどうすればいいですか。

回答:

20719-B1ベースのデバイス/モジュール:

これらのデバイス/モジュールは、オンチップフラッシュメモリを有しています。モジュールには、CYBT-423028-02、CYBT-413034-02、CYBT-483039-02が含まれます。

上記デバイスのHCIモード:

 ・デバイスにBluetooth以外のプロジェクト(Bluetooth Low Energy(BLE)またはBluetooth BR/EDR)

  がロードされている場合、電源投入後に機能します。例えば、SDK内のGPIOアプリケーション。

注:電源投入時にCTSピンをLOWにしておくと、デバイスはHCI resetコマンドのみを受け入れるdownloadモードになり、downloadコマンドを待ちます。このモードでは、デバイスは他のHCIコマンドを受け入れません。

2070x-A2ベースのデバイス/モジュール:

これらのデバイス/モジュールは、外部フラッシュメモリベースのオプションSPIを有しています。モジュールには、CYBT-343026-01、CYBT-353027-02、CYBT-333032-02、CYBT-343151-02が含まれます。

上記デバイスのHCIモード:

 ・デバイスにBluetooth以外のプロジェクト(Bluetooth Low Energy(BLE)またはBluetooth BR/EDR)

  がロードされている場合、電源投入後に機能します。例えば、SDK内のGPIOアプリケーション。

 ・HCIモードが機能しない場合は、電源投入時にSPI2_MOSIピンをLowにするとデバイスがHCIモードになり、

  すべてのHCIコマンドの受け入れを開始します。

2073xベースのデバイス/モジュール:

これらのデバイス/モジュールは、外部フラッシュメモリベースのオプションSPIを有しています。モジュールには、CYBLE-013025-00が含まれます。

Bluetooth以外のプロジェクト(Bluetooth Low Energy(BLE)またはBluetooth BR/EDR)をロードします。

HCIコマンドを受け入れるHCDモードになるように、電源投入時にUART_RXDラインをhighにします。

HCI通信の標準ボーレートは115200 bpsです。

0 Likes
1 Reply
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

I will get back to you after internal review, after that you will receive the point.

Due to the current volume of works, Please bear with me for the delayed the response,

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo