Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

keni_4440091
Level 7
Level 7
500 replies posted 100 solutions authored 50 solutions authored

Hi

I would like to translate this KBA in Japanese.

Thanks and regards,

Nino

2 Replies
keni_4440091
Level 7
Level 7
500 replies posted 100 solutions authored 50 solutions authored

Programming with KitProg2/MiniProg3 Using LabVIEW™ - KBA218796

タイトル

LabVIEWを使用したKitProg2 / MiniProg3でのプログラミング - KBA218796

質問:

ナショナルインスツルメンツのLabVIEWソフトウェアを使用して、KitProg2 / MiniProg3でサイプレスデバイスをプログラムするにはどうすればよいですか?

回答:

LabVIEWは、コンポーネントオブジェクトモデル(COMAPIにアクセスするActiveXメソッドをサポートします。詳細については、ActiveX and LabVIEW white paperを参照してください。 PSoC®Programmerのドライバは、カスタマイズされたプログラミングホストデザインのCOMインターフェースをサポートしています。すべてのPSoC Programmer COM APIの説明(定義、メソッド、パラメータ)については、 PSoC Programmer COM User Guideを参照してください。 PSoC Programmerのインストールフォルダー(…\ Cypress \ Programmer \ Examples \ Programming)にあるPythonC#、およびPerlの例をLabVIEWプロジェクトの参照コードとして使用できます。

以下のセクションでは、LabVIEWおよびKitprog2 / Miniprog3を使用してターゲットのサイプレスデバイスをプログラムする方法を示します。ターゲットデバイスは、PSoC4PSoC3、またはPSoC5LPです。プログラミング操作には以下に示すようにハードウェア接続が必要です。

pastedImage_5.png

LabVIEWプロジェクトのソフトウェア開発を開始するには、最初にPSoC Programmer COMオブジェクトをLabVIEWによって正しくフックする必要があります。 LabVIEWの「オートメーションオープン」オプションを使用して、PSoC Programmer COMオブジェクトのActiveXクラスオブジェクトを選択します。以下にその方法を示します。

pastedImage_14.png

ソフトウェアアプローチの簡単なプログラミングフローチャートを次に示します。これは例としてPSoC4を使用します。 PSoC 3およびPSoC5 LPに簡単に移植できます。以下のフローチャートはフラッシュ保護を考慮していないことに注意してください。詳細については、PSoC ProgrammerインストールのPythonC#、またはPerlの例を参照してください。 PSoC Programmer COMオブジェクトが正常にフックされてLabVIEWプロジェクトの開発が完了した後、以下のフローチャートで言及されている各「pp.[Function]()」には、LabVIEWプロジェクトの「メソッドの呼び出し」オプションを使用して直接アクセスできます。

pastedImage_23.png

この記事に添付されているLabVIEWプロジェクトを例としてご使用下さい。詳細については、サイプレスセールスまたはテクニカルサポートにお問い合わせください。

0 Likes
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello,

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

After upload, You will receive the points as the word of KBA.

Due to the current volume of works, Please bear with me for the delayed the response,

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo
0 Likes