- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi
I want to translate KBA230901, please confirm to my work.
Regards,
Nino
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi, Nino-san
Confirm to work this KBA.
Thanks,
Jenna
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
タイトル:ModusToolboxおよびサイプレスプログラマーで使用されるポート - KBA230901
ChaitanyaV_61が 2020/07/19 22:44 に作成。ChaitanyaV_61が 2020/07/19 22:45 に変更。
Author: RakshithM_16 Version: **
ModusToolboxおよびサイプレスプログラマーツールはデバイスのプログラム/デバッグと行うために少ない初期設定ポートを使用します。これら初期設定ポートは、下記のような確かなシナリオで変更の必要性がある場合があります:
- ポートはアンチウィルスまたはファイヤーウォールでブロックされている
- ポートは社内のアプリケーションで使用されている
- 1つ以上のデバイスがプログラム/デバッグするために必要とされる
これらのツールで使用される初期設定ポートを変更するためには下記に従って下さい。
1. ModusToolbox
ModusToolboxは初期設定により下記のポートで使用されます。
これらのツールで使用される初期設定ポートを変更するためには下記に従って下さい。
1.1 GDBポートの変更
ModusToolboxデバッグプラグインのEclipse IDEはマルチコアデバイスをサポートしません。従って、OpenOCDは3332で開始するCPU毎に1つのGDBポートを開きます。起動構成はCM0+ CPUではポート3332に、CM4 CPUではポート3333に接続するためにGDBクライアントに指示します。初期設定ポートを変更するためには下記に従って下さい。
1. ModusToolboxのEclipse IDEで、Run > Run Configurationsを選択
2. GDB OpenOCD Debuggingの下の適切な起動を選択。 例えば、<プロジェクト名>Debug(KitProg3)
3. Config Optionsの下のDebuggerペインで、示しているようなコマンド -c “gdb_port 3332”を検索し、これをポート3850のように求められるポートに変更します。図1を参照して下さい。
図1
4. 一旦コマンドを変更し、GDB port:オプションを連続的なポートに変更します。この場合、図2に示すように3851は3851+1になります。
図2
5. Applyをクリックし、Run Configurationsウィンドウを閉じます。GDBポート3850および3851は今、デバッグセッションが開始されると使用されます。図3に示しているようにコンソールログでこれを確認して下さい。
1.2 Telnet ポート
これはDebuggerペインのTelnet port:オプションで変更可能です。Config optionsの下のコマンドの追加や変更の必要はありません。
1.3 Tcl ポート
TclポートはTcl port:オプションで変更可能なTelnetポートに似ています。
2. サイプレスプログラマー
サイプレスプログラマーは初期設定で下記ポートを使用しています:
2.1 GDBポート
サイプレスプログラマーは初期設定でGDBポートを有効にします。しかし、これらはサイプレスプログラマーで実際には使用されません。これらポートを無効にするために下記に従って下さい:
1. ディレクトリ – <cypress_programmer_installation_directory>\scripts\PSoC6\のTclスクリプトcpu_psoc6_base.cfgを開いて下さい。
2. ファイルにコマンドgdb_port disabledを追加して下さい。図4を参照して下さい。
図4
3. ファイルを保存し、サイプレスプログラマーを再起動して下さい。
2.2 Telnetポート
GUIの中でハードコードされているため、サイプレスプログラマーで使用されているTelnetポートは変更できません。
9 閲覧 カテゴリ: MCU & PSoC: PSoC 6 タグ: port, gdb, tcl, psoc 6, device programming, modustoolbox, cypress programmer, telnet, ocd