- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I translated following one into Japanese.
Pin Mapping Differences Between the EZ-BLE™ PSoC® Evaluation Board (CYBLE-214015- EVAL) and the BLE Pioneer Kit (CY8CKIT-042-BLE) - KBA216236
https://community.cypress.com/docs/DOC-10547
=========================
タイトル:
EZ-BLE™ PSoC®評価ボード(CYBLE-214015- EVAL) と BLEパイオニアキット(CY8CKIT-042-BLE) とのピンマッピングの違い
質問:
EZ-BLE PSoC評価ボード(CYBLE-214015-EVAL)のJ1及びJ2ヘッダーに露出したピンと、BLEパイオニアキット(CY8CKIT-042-BLE)のJ10及びJ11ヘッダーで求められるピンとの間に違いはありますか?
回答:
EZ-BLE PSoC評価ボードとBLEパイオニアキットとの間でピンマッピングに違いがあります。EZ-BLE PSoC評価ボードのクイックスタートガイドは、BLEパイオニアキットと共にボードをどのように使うか及びピンマッピングの違いを説明しています。詳細は以下になります。
Figure 1 は、BLEパイオニアキットのJ10及びJ11ヘッダーを示します。
Figure 1: J10 and J11 headers on BLE Pioneer Kit
Figure 2 のように、EZ-BLE PSOC評価ボードをこれらのヘッダーに差し込むことができます
Figure 2: EZ-BLE PSoC Evaluation Board plugged on BLE Pioneer Kit
Figure 3 は、 EZ-BLE PSoCモジュール(CYBLE-214015-01)のファンアウトボードであるEZ-BLE PSoC評価ボード(CYBLE-214015-EVAL)のピン配列および詳細を示します。
Figure 3: EZ-BLE PSoC Evaluation Board (CYBLE-214015-EVAL) Pinout
EZ-BLE PSoC評価ボードのJ2及びJ1は、BLEパイオニアキットのJ11及びJ10ヘッダーそれぞれに差し込まれます。
EZ-BLE PSoCモジュールは、BLEパイオニアキット用のGPIOの一部が露出しています。したがって、モジュール用の評価ボードは、モジュールのどのポートにもマップされていないピンがあります。さらに、評価ボードのJ1及びJ2ヘッダー上に露出したいくつかのピンは、BLEパイオニアキットのJ10及びJ11ヘッダで求められるピンと違いがあります。表はピンマッピングを示していて、差分がハイライトされています。表では、評価ボードで有効でないピンはNC(未接続)と記入しています。
CY8CKIT-042-BLE J11 Header | CYBLE-214015-EVAL J2 Header | CY8CKIT-042-BLE J10 Header | CYBLE-214015-EVAL J1 Header | |
VDDD | VDD* | VDDA | VDD* | |
VREF | VREF | VDDR | VDDR | |
XRES | XRES | GND | GND | |
GND | GND | GND | GND | |
P0_0 | NC | P2_0 | P0_1** | |
P0_1 | NC** | P2_1 | P2_1 | |
P0_2 | NC | P2_2 | P2_2 | |
P0_3 | NC | P2_3 | P2_3 | |
P0_4 | P0_4 | P2_4 | P2_4 | |
P0_5 | P0_5 | P2_5 | P2_5 | |
P0_6 | P0_6 | P2_6 | P2_6 | |
P0_7 | P0_7 | P2_7 | P3_5** | |
P1_0 | P1_0 | P3_0 | P3_0 | |
P1_1 | P1_1 | P3_1 | P3_1 | |
P1_2 | P1_2 | P3_2 | P3_2 | |
P1_3 | P1_3 | P3_3 | P3_3 | |
P1_4 | P1_4 | P3_4 | P3_4 | |
P1_5 | P1_5 | P3_5 | P3_5 | |
P1_6 | NC | P3_6 | P3_6 | |
P1_7 | NC | P3_7 | P3_7 | |
P4_0 | NC*** | |||
P4_1 | NC | |||
P5_0 | NC | |||
P5_1 | NC |
* EZ-BLE PSoCモジュールは、PSoC 4 BLEのデジタル電源とアナログ電源をショートします(青くハイライトされた行)
** BLEで求められるピンとの違い(黄色くハイライトされた行)
*** EZ-BLE PSoCモジュールはP4_0ピンがあります。しかしながら、このピンはEZ-BLE PRoC評価ボードの変調コンデンサ(Cmod)に接続され(また同様に、P4_1ピンはCtankコンデンサに接続され)、J1ヘッダには露出していません。
注:EZ-BLE PSoCモジュールは、 PSoC®CreatorTM 3.3 SP1以降のバージョンでサポートされています。EZ-BLE PSoCモジュール及びEZ-BLE PSoC評価ボードで有効なGPIOに制限がありますが、PSoC 4 BLE siliconで有効な全ての機能は、EZ-BLE PSoCモジュールで有効です。唯一の例外は、1本指及び2本指のジェスチャーを行うCapSense® ジェスチャーコンポーネントです。このコンポーネントは、EZ-BLE PSoC モジュールでは有効ではありません。
Headers (on CYBLE-214015-EVAL): Usage description
Headers | Usage description |
J3 | VDDDとVDDRをショートするのに使用。 注:CY8CKIT-042-BLEでVDDDとVDDRはショートされるので、CYBLE-214015-EVALをCY8CKIT-042-BLEに挿入するなら、J3は無視することが可能です。しかしながら、CYBLE-214015-EVALを単独で使うなら、アプリケーションの要求をもとにショートする必要があります。 |
J5 | VDDDとVDDAをショートするのに使用。 注:CY8CKIT-042-BLEでVDDDとVDDAはショートされるので、CYBLE-214015-EVALをCY8CKIT-042-BLEに挿入するなら、J5は無視することが可能です。しかしながら、CYBLE-214015-EVALを単独で使うなら、アプリケーションの要求をもとにショートする必要があります。 |
J6 | CYBLE-214015-01モジュールのP3.5を、CY8CKIT-042-BLEのP3.5及びP2.7のどちらか一方もしくは両方とショートするために使用 |
Applicable Kits:
EZ-BLE PSoC Evaluation Board | PRoC BLE Modules | PSoC 4 BLE Modules | ||
CYBLE-214015-EVAL | CY5671 | CY5674 | CY8CKIT-142 | CY8CKIT-141 |
YES | NO | NO | NO | NO |
- Labels:
-
ispn:40204:1:0
-
l1:314:1:0