Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
KoKi_1693136
Level 5
Level 5
Distributor - Marubun (Japan)
5 solutions authored 25 replies posted First solution authored

Hi,

I translated following one into Japanese.

Pin Mapping Differences Between the EZ-BLE(TM) PRoC(TM) Evaluation Boards (CYBLE-212006-EVAL/CYBLE-202007-EVAL/CYBLE-202013-EVAL) and the BLE Pioneer Kit (CY8CKIT-042-BLE) - KBA216542

https://community.cypress.com/docs/DOC-10551

=========================

タイトル:

EZ-BLE(TM) PRoC(TM) 評価ボード(CYBLE-212006-EVAL/CYBLE-202007-EVAL/CYBLE-202013-EVAL) と BLEパイオニアキット(CY8CKIT-042-BLE) とのピンマッピングの違い

質問:

EZ-BLE PRoC 評価ボード(CYBLE- 212006-EVAL, CYBLE-202007-EVAL, CYBLE-202013-EVAL)のJ1及びJ2ヘッダーに露出したピンとBLEパイオニアキット(CY8CKIT-042-BLE)のJ10及びJ11ヘッダーで求められるピンとの違いは何ですか?

回答:

露出したピンの間で違いがあります。EZ-BLE PRoC評価ボードのクイックスタートガイドは、BLEパイオニアキットと共にボードをどのように使うか及びピンマッピングの違いを説明しています。詳細は以下になります。

Figure 1 は、BLEパイオニアキットのJ10及びJ11ヘッダーを示します。

1.png

Figure 1: J10 and J11 headers on BLE Pioneer Kit

Figure 2 (図はCYBLE-202007-EVAL) のように、EZ-BLE PRoC評価ボードをこれらのヘッダーに差し込むことができます。

2.png

Figure 2: EZ-BLE PRoC Evaluation Board (CYBLE-202007-EVAL) plugged on BLE Pioneer Kitt

Figure 3 は、EZ-BLE PRoCモジュール(CYBLE-202007-01)のファンアウトボードであるEZ-BLE PRoC評価ボード(CYBLE-202007-EVAL)のピン配列および詳細を示します。ベースとなるPCBは、三つの評価ボード(CYBLE-212006-EVAL, CYBLE- 202007-EVAL, CYBLE-202013-EVAL)で同じです。

3.png

Figure 3: EZ-BLE PRoC Evaluation Board (CYBLE-202007-EVAL) Pinout

EZ-BLE PRoCモジュールは、BLEパイオニアキット用のGPIOの一部が露出しています。したがって、モジュール用の評価ボードは、モジュールのどのポートにもマップされていないピンがあります。さらに、評価ボードのJ1及びJ2ヘッダー上に露出したいくつかのピンは、BLEパイオニアキットのJ10及びJ11ヘッダで求められるピンと違いがあります。表はピンマッピングを示していて、CY8CKIT-042-BLEとCYBLE-202007-EVALとの差分がハイライトされています。表は、CYBLE-212006-EVALやCYBLE-202013-EVALにも有効です。表では、評価ボードで有効でないピンはNC(未接続)と記入しています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CY8CKIT-042-BLE J11 HeaderCYBLE-202007-EVAL J2 HeaderCY8CKIT-042-BLE J10 HeaderCYBLE-202007-EVAL J1 Header
VDDDVDD*VDDAVDD*
VREFVREFVDDRVDDR
XRESXRESGNDGND
GNDGNDGNDGND
P0_0NCP2_0P2_0
P0_1NCP2_1P0_5**
P0_2NCP2_2P2_2
P0_3NCP2_3P2_3
P0_4NCP2_4P2_4
P0_5NCP2_5P0_4**
P0_6P0_6P2_6P2_6
P0_7P0_7P2_7P1_0**
P1_0NCP3_0NC
P1_1NCP3_1NC
P1_2NCP3_2NC
P1_3NCP3_3NC
P1_4P1_4P3_4P3_4
P1_5P1_5P3_5P3_5
P1_6P1_6P3_6P3_6
P1_7P1_7P3_7P3_7
P4_0P4_0***
P4_1NC
P5_0NC
P5_1NC

* EZ-BLE PRoCモジュールは、PRoC BLEのデジタル電源とアナログ電源をショートします(青くハイライトされた行)

** BLEで求められるピンとの違い(黄色くハイライトされた行)

*** このピンは、EZ-BLE PRoC評価ボードの変調コンデンサ(Cmod)に接続されています。

注:EZ-BLE PRoCモジュールは、 PSoC® CreatorTM 3.3 DP1以降のバージョンでサポートされています。EZ-BLE PRoCモジュール及びEZ-BLE PRoC評価ボードで有効なGPIOに制限がありますが、PRoC BLE siliconで有効な全ての機能は、EZ-BLE PRoCモジュールで有効です。唯一の例外は、1本指及び2本指のジェスチャーを行うCapSense® ジェスチャーコンポーネントです。このコンポーネントは、EZ-BLE PRoC モジュールでは有効ではありません。

Applicable Kits:

                                                                         

EZ-BLE PRoC Evaluation Board

PRoC BLE Modules

PSoC 4 BLE Modules

CYBLE-212006-EVAL

 

CYBLE-202007-EVAL

 

CYBLE-202013-EVAL

CY5671

CY5674

CY8CKIT-142

CY8CKIT-141

YES

NO

NO

NO

NO

Headers (on CYBLE-212006-EVAL/CYBLE-202007-EVAL/CYBLE-202013-EVAL): Usage description

                               

Headers

Usage description

J3


VDDDとVDDRをショートするのに使用。

注:CY8CKIT-042-BLEでVDDDとVDDRはショートされるので、評価ボードをCY8CKIT-042-BLEに挿入するなら、J3は無視することが可能です。しかしながら、評価ボードを単独で使うなら、アプリケーションの要求をもとにショートする必要があります。

0 Likes
0 Replies