Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

KoKi_1693136
Level 5
Level 5
First solution authored 100 sign-ins 50 sign-ins

Hi,

I translated following one into Japanese.

Pin Mapping Differences Between the EZ-BLE™ PRoC™ Evaluation Board (CYBLE-222005-EVAL) and the BLE Pioneer Kit (CY8CKIT-042-BLE) – KBA04069

https://community.cypress.com/docs/DOC-10684

=========================

タイトル:

EZ-BLE™ PRoC™評価ボード(CYBLE-222005-EVAL) と BLEパイオニアキット(CY8CKIT-042-BLE) とのピンマッピングの違い

質問:

EZ-BLE PRoC評価ボード(CYBLE-222005-EVAL)のJ1及びJ2ヘッダーに露出したピンとBLEパイオニアキット(CY8CKIT-042-BLE)のJ10及びJ11ヘッダーで求められるピンとの違いは何ですか?

回答:

露出したピンの間で違いがあります。EZ-BLE PRoC評価ボードのクイックスタートガイドは、BLEパイオニアキットと共にボードをどのように使うか及びピンマッピングの違いを説明しています。詳細は以下になります。

Figure 1 は、BLEパイオニアキットのJ10及びJ11ヘッダーを示します。

1.png

          Figure 1: J10 and J11 headers on BLE Pioneer Kit

Figure 2 のように、EZ-BLE PROC評価ボードをこれらのヘッダーに差し込むことができます。

2.png

           Figure 2:EZ-BLE PRoC Evaluation Board plugged on BLE Pioneer Kit

Figure 3 は、EZ-BLE PRoCモジュール(CYBLE-222005-00)のファンアウトボードであるEZ-BLE PRoC評価ボード(CYBLE-222005-EVAL)のピン配列および詳細を示します。

3.png

              Figure 3: EZ-BLE PRoC Evaluation Board (CYBLE-222005-EVAL) Pinout

EZ-BLE PRoCモジュールは、BLEパイオニアキット用のGPIOの一部が露出しています。したがって、モジュール用の評価ボードは、モジュールのどのポートにもマップされていないピンがあります。さらに、評価ボードのJ1及びJ2ヘッダー上に露出したいくつかのピンは、BLEパイオニアキットのJ10及びJ11ヘッダで求められるピンと違いがあります。表はピンマッピングを示していて、差分がハイライトされています。表では、評価ボードで有効でないピンはNC(未接続)と記入しています。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CY8CKIT-042-BLE
    J11 Header
CYBLE-222005-EVAL
    J2 Header
CY8CKIT-042-BLE
    J10 Header
CYBLE-222005-EVAL
    J1 Header
VDDDVDD*VDDAVDD*
VREFVREFVDDRVDDR
XRESXRESGNDGND
GNDGNDGNDGND
P0_0NCP2_0NC
P0_1NCP2_1P4_1**
P0_2NCP2_2P1_7**
P0_3NCP2_3P1_6**
P0_4NCP2_4P0_5**
P0_5NCP2_5P0_4**
P0_6P0_6P2_6P3_4**
P0_7P0_7P2_7P3_5**
P1_0NCP3_0NC
P1_1NCP3_1NC
P1_2NCP3_2NC
P1_3NCP3_3NC
P1_4P1_4P3_4NC
P1_5P1_5P3_5NC
P1_6NCP3_6P3_6
P1_7NCP3_7P3_7
P4_0NC***
P4_1NC
P5_0P5_0
P5_1P5_1

* EZ-BLE PRoCモジュールは、PRoC BLEのデジタル電源とアナログ電源をショートします(青くハイライトされた行)

** BLEで求められるピンとの違い(黄色くハイライトされた行)

*** EZ-BLE PRoCモジュールはP4_0ピンがあります。しかしながら、このピンはEZ-BLE PRoC評価ボードの変調コンデンサ(Cmod)に接続され、J1ヘッダには露出していません。

注:EZ-BLE PRoC CYBLE-222005-00モジュールは、 PSoC® CreatorTM 3.3 SP1以降のバージョンでサポートされています。EZ-BLE PRoCモジュール及びEZ-BLE PRoC評価ボードで有効なGPIOに制限がありますが、PRoC BLE siliconで有効な全ての機能は、EZ-BLE PRoCモジュールで有効です。唯一の例外は、1本指及び2本指のジェスチャーを行うCapSense® ジェスチャーコンポーネントです。このコンポーネントは、EZ-BLE PRoC モジュールでは有効ではありません。

Applicable Kits:

                                                                         

EZ-BLE PRoC Evaluation BoardPRoC BLE ModulesPSoC 4 BLE Modules
CYBLE-222005-EVALCY5671CY5674CY8CKIT-142CY8CKIT-141
YESNONONONO
0 Replies