Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

MotooTanaka
Level 9
Level 9
Distributor - Marubun (Japan)
Beta tester First comment on KBA 1000 replies posted

Hi,

I'd like to translate KBA98654 into Japanese.

Please confirm to my work.

moto

Original KBA: KBA98654

PSoC® 4 BLE: Using Internet Protocol Support Service (IPSS) with the Ratio of L2CAP MTU to MPS > ...

2 Replies
MotooTanaka
Level 9
Level 9
Distributor - Marubun (Japan)
Beta tester First comment on KBA 1000 replies posted

Original KBA: KBA98654

PSoC® 4 BLE: Using Internet Protocol Support Service (IPSS) with the Ratio of L2CAP MTU to MPS > ...

Translated by: MoTa_728816

==============================

タイトル:PSoC® 4 BLE: インターネット プロトコル サポート サービス (IPSS) を L2CAP MTU 対 MPS > 12 で使用した場合の動作不具合 - KBA98654

ヴァージョン: **

質問:

IPSS を MTU/MPS > 12 に 設定した L2CAP コネクション オリエンティッド チャンネルと使用していると、アプリケーションがバッファ オーバーフローの影響を受けます。この挙動は PSoC Creator 3.2 とリリースされた BLE Component で確認されています。

回答:

この挙動は L2CAP MTU のサイズと MPS のサイズの比が 12 より大きい場合に限り確認されています。

ワークアラウンドとしては BLE Component Configuration > L2CAP Settings で L2CAP MTU のサイズを L2CAP MPS のサイズと同じに設定してください。MPS のサイズは アプリケーションが BLE スタックに送ることのできるデータ長に影響を与えません、そのためこの抑制処理によるパフォーマンスへの影響はありません。

MTU = 最大転送単位 (Maximum Transmission Unit)

MPU = 最大 PDU ペイロードサイズ (Maximum PDU payload Size)

001-1.png

==============================

27-May-2020

moto

0 Likes