Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

YoOb_1790021
Level 5
Level 5
First solution authored 10 likes received 10 likes given

Hi,

I want to translate KBA227373 into Japanese, please confirm to my work.

PFM Switching Behavior of the DD5V Channel in S6BP50x PMIC - KBA227373

https://community.cypress.com/docs/DOC-17694

----------------------------------

Best regards,

obana

2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

obana-san,

Confirm for KBA translation.

Please work to do.

Thanks,

Jenna

Jenna Jo
0 Likes

Hi Jenna-san,

I tried to translate this KBA227373 into Japanese.

PFM Switching Behavior of the DD5V Channel in S6BP50x PMIC - KBA227373

https://community.cypress.com/docs/DOC-17694

----------------------------------

タイトル:

S6BP50x PMIC の DD5V チャネルの PFM スイッチング動作について

S6BP50x PMIC の DD5V チャネルの簡略化した等価ブロック図を図1に示します。

PWM/PFM スイッチング動作を自動(SYNC = L)に設定すると、PMIC は、PWM(2MHzスイッチング動作)と PFM を PFMCOMP 出力に応じて制御ロジックで切り替えます。軽負荷電流においては、ErrAMP の出力レベルが低くなり、PMIC は PFM 動作に移行します。

主に CLKCOMP と IRCOMP によって決定される軽負荷での PFM のスイッチング動作は、約600nsの固定ローサイド FET オン時間と約600nsの固定ハイサイド FET オン時間を持っています。IRCOMP と CLKCMP の両方が HIGH になると、ローサイド FET がオンになり、ハイサイド FET のオフ状態が確認されます。VOUT5V が軽負荷で上昇すると、CLKCOMP の出力は LOW を維持します;したがって、スイッチング動作はその期間中に終了します。PFM のスイッチング波形を図2に示します。

図1.S6BP50x PMIC の DD5V チャネルの等価ブロック図

pastedImage_1.png

図2.S6BP50x PMIC の DD5V チャンネルの PFM スイッチング波形

pastedImage_3.png

----------------------------------

Best regards,

obana

0 Likes