cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

YoTa_1693656
Valued Contributor

Hi,

I tried to translate the following one into Japanese.

Operation of QDR in PLL OFF Mode and Use of CQ and CQ\ in QDR I Mode - KBA215646

https://community.cypress.com/docs/DOC-10560

=========================

タイトル:

PLLオフモード時にQDRを動作させ、QDR IモードでCQとCQ\を使用する方法について - KBA215646

質問:

PLLオフモード時にQDRを動作させ、QDR IモードでCQとCQ\を使用させる方法を教えて下さい。

回答:

PLLオフモード時、QDRはPLLをバイパスしています。

CQクロックはPLLによって生成されませんが、QDRは入力Kクロックから直接CQクロックを生成しています。また出力読み出しデータは、PLLオフモード中にだけ、CQクロックに対して生成されます。

出力データはCQクロックのエッジに同期されるので、CQクロックを使用して読み出しデータをキャプチャできます。

前述のように、CQクロックはKクロックから直接生成されています。

もしQDR-IモードでCQクロックを使いたい場合は、CQクロックがPLLから生成されなことによる影響があるかもしれないため、QDRに安定したKクロックの供給が必要です。

サイプレスはPLLオフモード時に120MHz未満でQDRの実行を推奨しています。より高い周波数でのQDRの実行は、推奨されません。

補足として、PLLオフモードはテストされていませんが、設計によって動作保証をしています。

=========================

BR,

Yoshinori Takano

0 Likes
1 Reply
JennaJo
Moderator
Moderator

Hello, Takano-san

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

It will be reviewed internally.

After upload, You will receive the points as the word of KBA.

Due to the current volume of works (waiting review, etc.), Please bear with me for the delayed the response.

It could be delayed, but it will be processed soon.

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo
Top labels