Hi
I want to translate the following KBA, please confirm to my work.
- New code compressor directives in Imagecraft compiler
Regards,
Nino
Hi, Nino-san
Confirm to work this KBA.
Thanks,
Jenna
イメージクラフトコンパイラの新コード圧縮指示
バージョン 1
DineshbabuM_66が 2010/03/17 7:35 に作成。DineshbabuM_66が 2010/03/19 2:38 に変更。
回答:
質問:イメージクラフトのコード圧縮はどうやって有効/無効にしますか?
返信:下記は、コード圧縮を有効および無効にするための、イメージクラフトコンパイラバージョン 7.02.004以降でサポートされる2つの新アセンブルコード圧縮指示です。
.nocc_start (コード圧縮を無効)
.nocc_end (コード圧縮を有効)
前のコンパイラーリリースでは、コード圧縮を有効および無効にするためにNOPのシーケンスが求められます。プログラム動作に影響しませんが、コード空間を取ります。コード圧縮のために上で述べたアセンブラ指示を使用して、コード空間をセーブする事ができます。
Cファイルでは、コード圧縮を有効および無効にするためのマクロを定義するために、下記の定義を使用する事ができます。
#define M8C_NoCCStart asm(".nocc_start")
#define M8C_NoCCEnd asm(".nocc_end")
50 閲覧 カテゴリ: Other タグ: