Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - Need for Regulator and Auxiliary Switch in Type-C to DisplayPort (DP) Cable Solution - KBA97274

MotooTanaka
Level 9
Level 9
First comment on KBA 1000 replies posted 750 replies posted

Hi,

I'd like to translate KBA97274 into Japanese.

Please confirm to my work.

moto

Original KBA: KBA97274

Need for Regulator and Auxiliary Switch in Type-C to DisplayPort (DP) Cable Solution - KBA97274

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Tanaka-san

Confirm to work this KBA.

Thanks,

Jenna

Jenna Jo

Original KBA: KBA97274

Need for Regulator and Auxiliary Switch in Type-C to DisplayPort (DP) Cable Solution - KBA97274

Translated by: MoTa_728816

==============================

タイトル:USB Type-C DisplayPort (DP) ケーブルソリューションでのレギュレータと補助スイッチの必要性 - KBA97274

ヴァージョン:**

質問: Type-C - DisplayPort (DP) ケーブルソリューションにレギュレータと補助スイッチ(Auxiliary Switch) が必要なのはなぜですか? 省略しても良いでしょうか?

回答:

Type-C - DP ケーブル ソリューションは VBUS か VCONN の電圧で動作します。VBUS は 5V ですが、VCONN は 2.7 V から 5.5V まで変化する可能性があります。VBUS と VCONN の電圧は論理和(OR) を取られてから CCG1 デバイスを動作させる安定した 3.3V を得るために LDO に供給されます。そのため LDO はデザインに必須となり省略することは出来ません。補助スイッチは Type-C - DP ケーブル ソリューションで DisplayPort オルタネートモードに入ることに成功したときに Sideband Use (SBU1 と SBU2) 信号を切り替えるために必要となります。このデザインにおいて補助スイッチは必須となります。

==============================

22-Jun-2020

moto

0 Likes