Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - Near Field Communication Energy Harvesting Application - KBA222363

Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,               

I would like to translate KBA222363 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Kenshow-san

Confirm to work this KBA.

Thanks,

Jenna

Jenna Jo
0 Likes

Hi Jenna-san,

                                

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

Near Field Communication Energy Harvesting Application - KBA222363

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: 近距離無線通信エネルギーハーベスティングアプリケーション - KBA222363

バージョン:**

質問:

サイプレスのエナジーハーベスティングパワーマネジメントICPMIC)は、近距離無線通信(NFC)エネルギーを収集できますか?

回答:

はい。S6AE10xAファミリは、NFCエネルギーハーベスティングアプリケーションに最適です。図1は、S6AE101Aデバイスを使用したNFCエネルギーハーベスティングの例を示しています。

1. NFCエネルギーハーベスティングのブロック図

   Untitled.png

ブロック図は、350 mFの電気二重層コンデンサ(EDLC)を充電するためにNFCエネルギーを収集するS6AE101Aデバイスの例を示しています。ダイオード整流器は、NFC AC電圧をDCに変換して、S6AE101AVDDピンに電圧を入力します。S6AE101Aの入力は高インピーダンスで、静止電流はわずか250nAです。したがって、S6AE101AはストレージデバイスをNFCエネルギーで効率的に充電できます。また、S6AE101Aには過電圧保護(OVP)機能があります。この機能は、NFC電圧がAC 10V以上の場合にPMICを保護します。

2は、S6AE101Aを使用して350 mFEDLCNFCエネルギーを充電する波形を示しています。空から満充電までの充電時間は約220秒です。

2. NFCエネルギーハーベスティングの波形

pastedImage_5.png  

測定の詳細

3に、NFCエナジーハーベスティング測定のブロック図を示します。システムを簡単に確認するために、エナジーハーベスティング測定では、外部ダイオード整流器がすでに取り付けられているサイプレスのソーラーパワーIoTデバイスキットを使用して、AC電圧をDCに変換します。以下は、NFCエネルギーハーベスティング測定の説明です。

  • 使用ソーラーのIoTデバイスキット
  • USB NFCリーダー(SONYRC-S380)は、SFCardViewerアプリによって制御されるNFCエネルギーを生成します
  • 手作りのNFCアンテナはNFCリーダーからエネルギーを受け取ります
  • キットのダイオード整流器はAC電圧をDCに変換します
  • S6AE101APMICはストレージデバイスにエネルギーを充電します

3. NFC環境発電測定のブロック図

pastedImage_11.png  

4は、NFCエネルギーハーベスティングの測定とコンポーネントを示しています。コンポーネントの詳細は次のとおりです。

  • NFCリーダー– RC-S380(ソニー)
  • NFCアンテナ– 0.4mm銅線/ 9ターンΦ23mm (手作り)
  • ダイオード整流器-1SS383x2pcsTOSHIBA
  • パワーマネジメントIC-S6AE101A(サイプレス)
  • ストレージデバイス-350mF EDLCTDK

4. 測定システム

pastedImage_14.png  

==============================

5-Nov-2020

Kenshow

0 Likes