Community Translation - Minimum voltage required at VCAP pin to complete AutoStore?

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
KaKi_1384211
Level 6
Level 6
100 replies posted 50 replies posted 50 questions asked

Hi Jenna-san,

I want to translate the following KBA into Japanese, please confirm to my work.

Minimum voltage required at VCAP pin to complete AutoStore?

Thanks and regards,

Kiku

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Kiku-san

Confirm to work this KBA.

Thanks,

Jenna

Jenna Jo
0 Likes

Hi Jenna-san,

Thank you for your confirmation

I have translated the following KBA to Japanese.

Minimum voltage required at VCAP pin to complete AutoStore?

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

【タイトル】

Auto STOREを完成させるために必要なVCSAP端子の最小電圧。

【質問】

Auto STOREを完成させるために必要なVCSAP端子の最小電圧を教えてください。。

【回答】

適切な回路動作のためのVCAP端子の最小電圧は2Vです。

【説明】

パワーダウン中、VCAPSTORE動作を実行するためのエネルギーを提供します。

Auto STOREの実行方法は次の通りです。

VCCVSWITCH電圧(2.65V)を下回ると、内部回路への電力供給がVCC電源からVCAP電源に切り替わり、

STORE処理(Auto STORE) が開始されます。

この動作はデータシートで指定されていますように、平均電流ICC4を消費します。

STORE回路が動作するための最小電圧は2Vです。

従って、STOREが完了する前に、VCAP端子の電圧を2Vより低くしないでください。

つまり、VCAP端子の電圧は、VCCVSWITCHの電圧レベルを下回ってからtSTORE時間(= 8ms) の間、2Vを下回ってはなりません。

nvSRAMのデータシートでは、VCAP電圧の仕様制限で、これが考慮されているため、nvSRAMを使用してシステム設計する場合、

ユーザーはこの電圧を考慮する必要はありません。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Thanks and regards,

Kiku

0 Likes