Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - MiniProg4 Shows that the Device Is Not Powered If Target Power Is Greater than 5.3 V – KBA230012

Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,

I would like to translate KBA230012 into Japanese.

Thanks,

Kenshow


Original KBA:

MiniProg4 Shows that the Device Is Not Powered If Target Power Is Greater than 5.3 V – KBA230012

Translated by Kenshow

==============================

タイトル: MiniProg4は、ターゲット電力が5.3 Vより大きい場合、デバイスに電力が供給されないことを示す – KBA230012

バージョン:**

質問:
デバイスに外部から電力が供給されているにもかかわらず、MiniProg4がターゲットデバイスに電力が供給されていないことを示すのはなぜでしょうか?

回答:
PSoC 4およびPSoC 5LPデバイスは、最大5.5 Vの外部電圧で電源を供給できます。ターゲットデバイスが5.3 Vを超える電圧で外部から電源供給されている場合、MiniProg4はデバイスに電源が供給されておらず、デバイスのプログラミングにより図1に示すようなエラーとなります。

1. プログラミングが失敗し、ターゲットの電源ステータスがオフ

1.png  

この現象は、5.3 VではMiniProg4の内部保護回路がVTARGピンを内部回路から分離するために発生します。したがって、MiniProg4VTARGピンの電圧を検出できません。ターゲットデバイスへの外部電源が5.3 V未満の場合、図2に示すようにすべてが期待どおりに機能します。

2. 電源が5.3 V未満の場合、ターゲット電力が期待どおりに検出される

2.png  

回避策:

  1. Programmer Characteristics5.0 V の電圧選択します。これにより、MiniProg4SWDロジックが5 Vになります。
  2. Toggle Powerアイコンをクリックします。

これで、電源ステータスオンに変わり、5 Vに近い値がターゲットデバイスの電圧フィールドに表示されます。VTARGピンはMiniProg4回路から絶縁されているため、MiniProg4ファームウェアのロジックを設定するだけです。これで、図3に示すようにデバイスをプログラムできるようになります。

3. 5.3Vを超えるターゲット電力でデバイスのプログラミングが成功する

3.png  

==============================

11-May-2020

Kenshow

0 Likes
0 Replies