- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I would like to translate KBA230012 into Japanese.
Thanks,
Original KBA:
MiniProg4 Shows that the Device Is Not Powered If Target Power Is Greater than 5.3 V – KBA230012
Translated by Kenshow
==============================
タイトル: MiniProg4は、ターゲット電力が5.3 Vより大きい場合、デバイスに電力が供給されないことを示す – KBA230012
バージョン:**
質問:
デバイスに外部から電力が供給されているにもかかわらず、MiniProg4がターゲットデバイスに電力が供給されていないことを示すのはなぜでしょうか?
回答:
PSoC 4およびPSoC 5LPデバイスは、最大5.5 Vの外部電圧で電源を供給できます。ターゲットデバイスが5.3 Vを超える電圧で外部から電源供給されている場合、MiniProg4はデバイスに電源が供給されておらず、デバイスのプログラミングにより図1に示すようなエラーとなります。
図1. プログラミングが失敗し、ターゲットの電源ステータスがオフ
この現象は、5.3 VではMiniProg4の内部保護回路がVTARGピンを内部回路から分離するために発生します。したがって、MiniProg4はVTARGピンの電圧を検出できません。ターゲットデバイスへの外部電源が5.3 V未満の場合、図2に示すようにすべてが期待どおりに機能します。
図2. 電源が5.3 V未満の場合、ターゲット電力が期待どおりに検出される
回避策:
- Programmer Characteristicsで5.0 V の電圧を選択します。これにより、MiniProg4のSWDロジックが5 Vになります。
- Toggle Powerアイコンをクリックします。
これで、電源ステータスがオンに変わり、5 Vに近い値がターゲットデバイスの電圧フィールドに表示されます。VTARGピンはMiniProg4回路から絶縁されているため、MiniProg4ファームウェアのロジックを設定するだけです。これで、図3に示すようにデバイスをプログラムできるようになります。
図3. 5.3Vを超えるターゲット電力でデバイスのプログラミングが成功する
==============================
11-May-2020
- Tags:
- miniprog4