- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I'd like to translate KBA203606 into Japanese.
moto
Original KBA: KBA203606
MiniProg3 Connections For Bootloading Over I2C - KBA203606
Translated by: MoTa_728816
==============================
タイトル: MiniProg3 I2C でブートロードするための接続方法 - KBA203606
ヴァージョン: **
質問:
I2C でブートロードするためには MiniProg3 と評価基板をどのように接続したら良いでしょうか?
回答:
VTARG が評価基板から供給されている場合:
i. 以下の MiniProg3 のピンを評価基板に接続します
1. VTARG ピン → 評価基板の VDD (例えば 3.3V, つまり評価基板の電源電圧)
2. SCLK → 評価基板の I2C クロックピン
3. SDAT → 評価基板の I2C データピン
4. GND → 評価基板の GND
ii. PSoC Creator を使用して bootloader プロジェクトをプログラムします
iii. bootloader host プログラムを起動して、Port Configuration で Power は “External” を選択します。同時に I2C の速度とスレーブアドレスも設定します。
iv. bootloadable .cyad ファイルを選択して、プログラムします。
正しい設定を行った Bootloader Host の画面イメージ:
VTARG を MiniProg3 から供給する場合:
i. 以下の MiniProg3 のピンを評価基板に接続します
1. VTARG ピン → 評価基板の VDD (例えば 3.3V, つまり評価基板の電源電圧)
2. SCLK → 評価基板の I2C クロックピン
3. SDAT → 評価基板の I2C データピン
4. GND → 評価基板の GND
ii. PSoC Creator を使用して bootloader プロジェクトをプログラムします
iii. bootloader host プログラムを起動して、Port Configuration で Power は “3.3V” を選択します。同時に I2C の速度とスレーブアドレスも設定します。
iv. bootloadable .cyad ファイルを選択して、プログラムします。
正しい設定を行った Bootloader Host の画面イメージ:
注意:
- MiniProg3 が既にプルアップレジスタ (5.6K) を内蔵していますので、外部にプルアップレジスタを用意する必要はありません。
- MiniProg3 の抵抗は VTARG の電圧にプルアップされます。 (電圧は評価基板か MiniProg3 から提供されます。
==============================
7-May-2020
moto
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hello, Tanaka-san
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
After upload, You will receive the points as the word of KBA.
Due to the current delay of processed work, Please bear with me for the delayed the response.
It could be delayed, but it will be processed soon.
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Thanks,
Jenna Jo