- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I'd like to translate KBA225808 into Japanese.
moto
Original KBA: KBA225808
Measure Cmod and Cp of PSoC 4 CapSense - KBA225808
Translated by: MoTa_728816
=========================
タイトル: PSoC 4 CapSense の Cmod と Cp を測定する - KBA225808
ヴァージョン: **
質問:
PSoC® 4 CapSense® デザインの Cmod と Cp はどのように測定したら良いでしょうか?
回答:
PSoC 4 の CapSense コンポーネントは IEC 60730 Class B の要求を満たすのに必要な自己診断ライブラリを内蔵しています。内蔵のライブラリは PSoC 4 CapSense 単体による Cmod と Cp の測定機能をサポートしています。
Cmod は CSD センシング手法のオペレーションに必須な外部の変調用コンデンサで、CSD センシングが使用される場合にのみ必要です。コンデンサの推奨値は 2.2 nF/5V/X7R もしくはNP0 コンデンサとなっています。
Cp は CSD センシング手法における寄生容量です。
PSoC 4 CapSense BIST ライブラリを使用して Cmod と Cp を測定するのには、以下の関数をご使用ください。
関数の定義 | 説明 |
uint32 CapSense_GetSensorCapacitance(uint32 widgetId, uint32 sensorId) | この関数は指定されたウィジェット/センサを測定した結果を返すとともにそれをデータストラクチャに保存します。 コンポーネントの設定は測定結果に影響を与えません。下記のパラメータ設定を使用します: • 変調クロック周波数 - 可能な限り高く • センスクロックソース - 直接 • IDAC センシング設定- IDAC の設定を使用 • 補正 IDAC - 無効 • 分解能 - 10 bits センサ容量の測定範囲は 5pF から 255 pF です。結果が 255 の場合、実際の値はそれ以上である可能性もあります。 |
uint32 CapSense_GetExtCapCapacitance (uint32 extCapId) | この関数はコンデンサの容量を測定し、結果を返すとともにそれを CapSense_EXT_CAP<EXT_CAP_ID>_VALUE レジスタに保存します。測定中の CapSense センサの状態はアナログハイインピーダンスになります。容量の測定範囲は 200pF から 60,000 pF です。測定精度は 10% です。 extCapID パラメータで指定される測定対象の外部コンデンサのID番号は以下のようになります: • CapSense_TST_CMOD_ID - Cmod コンデンサ • CapSense_TST_CSH_ID - Csh コンデンサ • CapSense_TST_CINTA_ID - CintA コンデンサ • CapSense_TST_CINTB_ID - CintB コンデンサ |
添付はこれらの関数を使用して Cmod と Cp を測定するサンプルコードです。
関数の実行には指定された一連の CapSense パラメータが使用されます。実行終了後、CapSense パラメータは元のデザインの値に復帰されます。
これらの関数に加えて、BIST ライブラリはシールドセンサ、シールドタンクセンサ、CSX 内蔵容量もサポートしています。より詳細な情報は PSoC4 CapSense コンポーネントデータシートをご参照いただくか、Cypress 技術サポートまでお問合せください。
参考資料:
PSoC4 CapSense CSD Component Datasheet
AN85951 - PSoC® 4 and PSoC® 6 MCU CapSense® Design Guide
=========================
30-Apr-2020
moto
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hello, Tanaka-san
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
After upload, You will receive the points as the word of KBA.
Due to the current delay of processed work, Please bear with me for the delayed the response.
It could be delayed, but it will be processed soon.
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Thanks,
Jenna Jo