Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,               

I would like to translate KBA94627 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Kenshow-san

Confirm to work this KBA.

Thanks,

Jenna

Jenna Jo
0 Likes

Hi Jenna-san,

                                

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

LPP Interfaces Supported by the FX3 ™ Development Platforms – KBA94627

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: FX3™開発プラットフォームでサポートされるLPPインターフェース – KBA94627

バージョン:**

質問:

FX3™SuperSpeed Explorer KitCYUSB3KIT- 003)およびFX3開発キット(CYUSB3KIT-001)でサポートされている低パフォーマンスペリフェラル(LPP)インターフェースはどれですか?

回答:

FX3 SuperSpeed Explorer KitCYUSB3KIT-003)は、LPP全体をサポートします。SPII2SI2CUARTのヘッダーがあります。JTAG-to-USBおよびUART-to-USB変換用のオンボードUSB-シリアルチップ(CY7C65215)を備えています。SPIおよびUART信号はボード上で多重化されます。GPIFデータバス幅が32ビットに設定されている場合、SPIUARTを同時に使用することはできません。GPIF32ビットインターフェースとして構成されていない場合、SPIUARTを同時に使用できることがデータシートに示されていますが、FX3 SuperSpeed Explorer Kitの設計上の制限により、これは許可されていません。

FX3開発キット(CYUSB3KIT-001)は、LPP全体をサポートします。SPII2SJTAG用のヘッダーがあります。また、UART用のRS-232コネクタも備えています。SPIおよびUART信号はボード上で多重化されます。GPIFデータバス幅が32ビットに設定されている場合、SPIUARTを同時に使用することはできません。GPIF32ビットインターフェースとして構成されていない場合、SPIUARTを同時に使用できることがデータシートに示されていますが、FX3 DVKの設計上の制限により、これは許可されていません。ボード上でUARTまたはSPIを選択して、SPIインターフェースとUARTインターフェースのどちらかを選択できます。

==============================

21-July-2020

Kenshow

0 Likes