Community Translation -How to derive custom SOA diagrams for power switches? – KBA234645

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
MS_19060803
Level 6
Level 6
Distributor - TED (Japan)
25 likes received 25 solutions authored 10 likes given

Hi,

I want to translate KBA234645 into Japanese, please confirm to my work.

https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/How-to-derive-custom-SOA-diagrams-for-powe...

Thanks,
Morita

0 Likes
1 Solution
MS_19060803
Level 6
Level 6
Distributor - TED (Japan)
25 likes received 25 solutions authored 10 likes given

Hi Mohammed-san,

Thank you for your confirmation
I have translated KBA234645 to Japanese.

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Original KBA: KBA234645

タイトル: 電源スイッチのカスタムSOAダイアグラムを導出する方法は?


ヴァージョン: **

パワーデバイスの安全動作領域(SOA)は、デバイスの安全動作が保証される動作条件を表します。 これは、図の線で示されている動作条件を超えると、デバイスが故障する可能性があることを意味します。

SOAダイアグラムの基本的および高度な理解については、パワーMOSFETのリニアモード動作と安全動作ダイアグラムのアプリノートを参照してください。

MS_19060803_0-1645527413265.png

このKBAは、データシートに記載されている条件とは異なる条件でSOA図を必要とするユーザーを対象としています。 この記事では、5つの異なる制限(色でマーク)について説明します。 したがって、内容を理解するためには、これらを理解する必要があります。

最初のステップとして、ターゲットデバイスのSOAダイアグラムと、デバイスのデータシートから過渡熱インピーダンスダイアグラムを取得します。 このデモンストレーションでは、ThinPAK5x6パッケージのIPLK60R360PFD7600VCoolMOS™PFD7スーパージャンクションMOSFETを例として使用します。

MS_19060803_1-1645527474659.png

ダイアグラムから値を抽出するには、選択したソフトウェアを使用する必要があります。データポイントを手動で抽出すると、エラーが発生する可能性があるため、お勧めしません。

異なるパルス時間のディレーティング
上の図は、SOA曲線をさまざまなパルス時間にディレーティングした結果の例です。

このために、ポイントAからDまでの曲線を計算します。次の例では、62.5 µsのパルス時間が使用されています。

1.1RDSON限定ライン
Rdsonの制限された線のオフセットと角度は、長さを除いてすべての条件で同じです。したがって、次のようになります。

ポイントA:1 V /1.2A。

1.2パッケージ限定ライン
この例では、電力制限がパッケージ制限よりも大きいため、パッケージ制限ラインはありません。パッケージ限定の線が存在する場合は、元のSOAと同じ方法で、デバイスの最大電流定格で線を正しく描画します。線の長さは、次のセクションで計算されるポイントBによって設定されます。

1.3最大電力制限
ポイントBは、デバイスのTjmaxによって制限される最大電力によって設定されます。最大出力はパルス幅によって異なります。これは、デバイスのZth(熱インピーダンス)がパルス幅とともに増加するためです。

最大過渡熱インピーダンス図からZthを抽出できます。抽出中のエラーを最小限に抑えるために、選択したツールを使用する必要があることに注意してください。

パルス長が62.5µsの場合、Zthは0.23°C / Wであることがわかります。これにより、以下で消費できる最大電力を計算できます。

MS_19060803_2-1645527550807.png

ここで、次の方程式を満たすRdson限界線の点を選択します。

MS_19060803_3-1645527618033.png

この例では、Pは304 Wに等しいため、次のようになります。

ポイントB:19.3 V / 15.77 A

SOAダイアグラムを振り返ると、パルス時間に関係なく、ポイントCは同じ電流ポイントで与えられることに注意してください。これは、ポイントBと同じ式を使用できるため、ディレーティングに役立ちます。

消費電力は同じです。あなたはすでに電流を知っています(例は3.5Aです)。 304Wを3.5Aで割ると、ポイントCが得られます。

ポイントC:87 V / 3.5 A

1.4熱安定限界
熱安定性ラインは、二次破壊現象によって定義されます。この線は、使用する技術によって異なります。つまり、実験的に導き出す必要があります。

ディレーティングについては、線の傾きを目安に点Dを導き出すことができます。したがって、この限界線に平行な線を作成します。この線は、点Cで始まり、点Dで終わります。

ポイントCのx座標とy座標、およびデバイスの最大定格ブロッキング電圧であるポイントDのx座標がすでにあります。図は対数目盛であるため、以下を使用して最も近い限界線の傾きを取得します。

MS_19060803_4-1645527701738.png

勾配を使用して、Idを次のように計算します。

MS_19060803_5-1645527761888.png

この例では、100 µsのラインを参照してください。したがって、Vc = 62 V、Ic = 3.72 A、Vd = 600 V、Id = 0.033Aです。

結果の傾きはα= –2.07です。これにより、結果のポイントD座標は次のようになります。

ポイントD:600V / 0.064A

結論として、カスタムパルス時間のSOAダイアグラムラインをディレーティングできます。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Thanks,
Morita

View solution in original post

0 Likes
3 Replies
IFX_Publisher1
Community Manager
Community Manager
Community Manager
250 sign-ins First comment on KBA 250 replies posted

Hi Morita-san,

Confirm to work on this KBA.

Thanks,
Mohammed

0 Likes
MS_19060803
Level 6
Level 6
Distributor - TED (Japan)
25 likes received 25 solutions authored 10 likes given

Hi Mohammed-san,

Thank you for your confirmation
I have translated KBA234645 to Japanese.

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Original KBA: KBA234645

タイトル: 電源スイッチのカスタムSOAダイアグラムを導出する方法は?


ヴァージョン: **

パワーデバイスの安全動作領域(SOA)は、デバイスの安全動作が保証される動作条件を表します。 これは、図の線で示されている動作条件を超えると、デバイスが故障する可能性があることを意味します。

SOAダイアグラムの基本的および高度な理解については、パワーMOSFETのリニアモード動作と安全動作ダイアグラムのアプリノートを参照してください。

MS_19060803_0-1645527413265.png

このKBAは、データシートに記載されている条件とは異なる条件でSOA図を必要とするユーザーを対象としています。 この記事では、5つの異なる制限(色でマーク)について説明します。 したがって、内容を理解するためには、これらを理解する必要があります。

最初のステップとして、ターゲットデバイスのSOAダイアグラムと、デバイスのデータシートから過渡熱インピーダンスダイアグラムを取得します。 このデモンストレーションでは、ThinPAK5x6パッケージのIPLK60R360PFD7600VCoolMOS™PFD7スーパージャンクションMOSFETを例として使用します。

MS_19060803_1-1645527474659.png

ダイアグラムから値を抽出するには、選択したソフトウェアを使用する必要があります。データポイントを手動で抽出すると、エラーが発生する可能性があるため、お勧めしません。

異なるパルス時間のディレーティング
上の図は、SOA曲線をさまざまなパルス時間にディレーティングした結果の例です。

このために、ポイントAからDまでの曲線を計算します。次の例では、62.5 µsのパルス時間が使用されています。

1.1RDSON限定ライン
Rdsonの制限された線のオフセットと角度は、長さを除いてすべての条件で同じです。したがって、次のようになります。

ポイントA:1 V /1.2A。

1.2パッケージ限定ライン
この例では、電力制限がパッケージ制限よりも大きいため、パッケージ制限ラインはありません。パッケージ限定の線が存在する場合は、元のSOAと同じ方法で、デバイスの最大電流定格で線を正しく描画します。線の長さは、次のセクションで計算されるポイントBによって設定されます。

1.3最大電力制限
ポイントBは、デバイスのTjmaxによって制限される最大電力によって設定されます。最大出力はパルス幅によって異なります。これは、デバイスのZth(熱インピーダンス)がパルス幅とともに増加するためです。

最大過渡熱インピーダンス図からZthを抽出できます。抽出中のエラーを最小限に抑えるために、選択したツールを使用する必要があることに注意してください。

パルス長が62.5µsの場合、Zthは0.23°C / Wであることがわかります。これにより、以下で消費できる最大電力を計算できます。

MS_19060803_2-1645527550807.png

ここで、次の方程式を満たすRdson限界線の点を選択します。

MS_19060803_3-1645527618033.png

この例では、Pは304 Wに等しいため、次のようになります。

ポイントB:19.3 V / 15.77 A

SOAダイアグラムを振り返ると、パルス時間に関係なく、ポイントCは同じ電流ポイントで与えられることに注意してください。これは、ポイントBと同じ式を使用できるため、ディレーティングに役立ちます。

消費電力は同じです。あなたはすでに電流を知っています(例は3.5Aです)。 304Wを3.5Aで割ると、ポイントCが得られます。

ポイントC:87 V / 3.5 A

1.4熱安定限界
熱安定性ラインは、二次破壊現象によって定義されます。この線は、使用する技術によって異なります。つまり、実験的に導き出す必要があります。

ディレーティングについては、線の傾きを目安に点Dを導き出すことができます。したがって、この限界線に平行な線を作成します。この線は、点Cで始まり、点Dで終わります。

ポイントCのx座標とy座標、およびデバイスの最大定格ブロッキング電圧であるポイントDのx座標がすでにあります。図は対数目盛であるため、以下を使用して最も近い限界線の傾きを取得します。

MS_19060803_4-1645527701738.png

勾配を使用して、Idを次のように計算します。

MS_19060803_5-1645527761888.png

この例では、100 µsのラインを参照してください。したがって、Vc = 62 V、Ic = 3.72 A、Vd = 600 V、Id = 0.033Aです。

結果の傾きはα= –2.07です。これにより、結果のポイントD座標は次のようになります。

ポイントD:600V / 0.064A

結論として、カスタムパルス時間のSOAダイアグラムラインをディレーティングできます。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Thanks,
Morita

0 Likes
IFX_Publisher1
Community Manager
Community Manager
Community Manager
250 sign-ins First comment on KBA 250 replies posted

Hi Morita-san,

Confirm to Receive this KBA.

Thank you for your contribution.

Thanks,
Mohammed

0 Likes