- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I would like to translate KBA218337 into Japanese.
Please confirm to my work.
Thanks,
Kenshow
Solved! Go to Solution.
- Labels:
-
FX2LP
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
How to Run GPIF Continuously in FX2LP and When to Use TCXpire in GPIF Designer - KBA218337
Thanks,
Kenshow
==============================
タイトル: FX2LPでGPIFを継続的に実行する方法と、GPIF DesignerでTCXpireを使用する場合-KBA218337
バージョン:**
質問:
FX2LPのGPIFステートマシンの判定ポイントで、内部のTCXpire信号を使用しない場合はどうなりますか?また、GPIFを継続的に実行するにはどうすればよいですか?
回答:
アプリケーションによっては、GPIFのトランザクションが何回発生するかわからない場合があります。GPIFの完了は、TCXpireを介さないRDY信号(FVやLVなど)にのみ依存する場合があります。このKBAでは、そのようなシナリオについて説明します。
GPIFデザイナユーティリティのBlock Diagramタブで、RDYを右クリックすると、次の図に示すように、[Internal Status]セクションと[External Inputs]セクションが表示されます。
Internal Statusセクションで、[Subst TC for RDY5]オプションがオフになっている場合:
- TCXpireは、ステートマシンのSpecify Decision Pointウィンドウのドロップダウンセクションには表示されません。これは、内部TCXpire信号を判定ポイントで使用できないことを示しています。
- 判定ポイントのドロップダウンリストから選択した他のRDY信号(上図ではEF#、FF#、FIFOFlag、IntReady)によるロジックに基づいて、状態遷移が発生します。
'Subst TC for RDY 5'オプションがチェックされている場合:
- TCXpireは、ステートマシンのDecisionPointのドロップダウンセクションに表示されます。これは、内部TCXpire信号を判定ポイントで使用できることを示しています(オプション)。内部TCXpireシグナルが使用されている場合、GPIFTCBに記載されているトランザクション数が完了すると、GPIFは停止します。
- 内部TCXpire信号が判定ポイントドロップダウンリストから選択されていない場合、GPIFは、他のRDY信号から生じるロジックに基づいて停止します。
内部TCXpire信号が判定ポイントで使用されない場合、GPIFTCBにロードされる値は重要ではないことに注意してください。ファームウェアでGPIFTCBを初期化しないことも許容されます。ただし、GPIFTCBにゼロをロードしないでください。
==============================
2021-Mar-28
Kenshow