Original KBA: KBA230021
How to Change the UART Baud Rate During the Runtime on PSoC - KBA230021
Translated by Kenshow
==============================
タイトル: PSoCの動作中にUARTボーレートを変更する方法 - KBA230021
バージョン:**
1. 図1が示すように、コンポーネントカタログからUARTコンポーネントを選択し、* TOPDesign.cyschタブに配置します。
図1. UARTコンポーネントをTOPDesign.cyschに配置する
2. 図2が示すように、UARTコンポーネントをダブルクリックし、Configure ‘UART’ で「Clock Termina」を有効にします。
図2. UARTコンポーネントの構成
3. 図3が示すように、最初に必要なボーレートに従って、外部クロックをUARTコンポーネントに接続し、クロックの周波数を設定します。
図3. UARTコンポーネントへの外部クロックの追加
4. 実行時に、次のコードスニペットに示すように、Clock_SetDivider(uint16 Divider)を使用してUARTのボーレートを変更することにより、クロックディバイダーの値を変更してボーレートを変更します(ボーレートは9600に設定されています。ボーレートは クロック設定の分周値に応じて、および適切な外部クロック周波数を設定することによって変更されます)。
5. 今、実際のボーレートは9607 bpsに設定されています。
図4.ボーレートの設定
==============================
15-Apr-2020
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hello, Kenshow-san
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
It will be reviewed internally.
After upload, You will receive the points as the word of KBA.
Due to the current volume of works (waiting review, etc.), Please bear with me for the delayed the response.
It could be delayed, but it will be processed soon.
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Thanks,
Jenna Jo