Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
KaKi_1384211
Level 6
Level 6
100 replies posted 50 replies posted 50 questions asked

【タイトル】

Cypress Flash Memoryに対して、数回レベルの消去サイクリングを実施した際、Flash Memoryのデータ保持期間はどのくらいが見込まれますか? - KBA203737

【質問】

Cypress Flash Memoryに対して、数回レベルの消去サイクリングを実施した際、Flash Memoryのデータ保持期間はどのくらいが見込まれますか?

【回答】

アプリケーションノートAN98549 - Endurance and Retention Management and Validation” には、『1,000サイクル以下』 の累積消去サイクリングの場合、

通常のデータ保持期間は10年~20年になると明記されています。

従って、数回の消去サイクルのみのアプリケーションでは、データ保持期間は20年保持を期待できます。

一般的に数回レベルの消去サイクルが増えたとしても、データ保持期間に違いはございません。

製品を使用する環境の温度によって違いが生じます。

平均使用温度が55℃を基準に考えられているため、平均使用温度が高温下、特に長期間の場合、データ保持期間を見積もる必要があります。

0 Likes
1 Reply
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello,

We receive your translation, it will be internally reviewed and be published to KBA to Community.

After upload, You will receive the points as the word of KBA.

Please note that due to the current volume of works, Please bear with me for the delayed the response.

It can be delayed, but it will be surely processed.

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo
0 Likes