Community Translation - How is Sector Erase Time, including pre-programming, determined on the S29JL032J device? - KBA203364

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
KaKi_1384211
Level 6
Level 6
100 replies posted 50 replies posted 50 questions asked

Hi,

I want to translate KBA203364 into Japanese, please confirm to my work.

How is Sector Erase Time, including pre-programming, determined on the S29JL032J device? - KBA203364

Thanks and regards,

Kiku

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Kiku-san

Confirm to work this KbA.

thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes

Hi Jenna-san,

Thank you for your confirmation

I have translated KBA203364 to Japanese.

How is Sector Erase Time, including pre-programming, determined on the S29JL032J device? - KBA203364

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

【タイトル】

Cypress S29JL032Jデバイスのプリプログラミングを含むセクタ消去時間 - KBA203364

【質問】

Cypress S29JL032Jデバイスのプリプログラミングを含むセクタ消去時間を、どのように決めていますか?

【回答】

セクタ消去にかかる時間は対象セクタへのプリプログラミング時間 + 対象セクタの消去時間です。

但し、セクタ消去時間はS29JL032Jのメインメモリ領域に書き込まれたデータパターンに依存することに注意してください。

例えば、一切書き込まれていない(消去された状態の) バイトビット、または ワードビットが多数ある場合、

多数の消去されたバイトビット、または ワードビットを “1” から “0” へプリプログラミングするため、より多くのプロプログラミング時間を必要とします。

次に、これら “0” へ揃えられたバイトビット、または ワードビットが消去されて、全て “1” へ戻ります。

逆に、書き込まれたバイトビット、または ワードビットが多数ある場合、必要とされるプリプログラミング時間は少なくなります。

書き込まれたバイトビット、または ワードビット(“0”) は単純に “1” 消去されます。

セクタ消去アルゴリズムにはバイト、または ワードプログラミングコマンドと同じように動作するプリプログラミングのサブルーチンがあることに注意してください。

セクタ消去アルゴリズムのバイト、または ワードモードによる消去はBYTE#ピンを論理的にLow(x8)に接続し、バイトモードにするか、

論理的にHigh(x16)に接続し、ワードモードにするかによって異なります。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Thanks and regards,

Kiku

0 Likes